access_guarding_with_dynamic_format_adaptation_1400x400

Dinamik şekil adaptasyonuna sahip erişim koruması

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet Çözümlerimiz ile tesisleriniz için eksiksiz çözümler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri ile tesisinizde verimli malzeme akışı, eksiksiz emniyet ve yüksek kullanılabilirlik garanti altındadır. Klasik yaklaşımların sınırlarını aşıyoruz. Her zaman yasal olarak uyumlu, CE belgeli ve standartlara uygundur. Böylece, uygulama çok daha kolaylaşmaktadır.

Konveyör hatlarındaki giriş denetiminde, taşınan ürünlerin farklı boyutlarda ve konumlarda olması zorluk oluşturmaktadır. Ürün boyutlarının her zaman aynı olduğu uygulamalar için örneğin susturma fonksiyonlarını temel alan çözümler gibi sıradan emniyet konseptleri bulunabilirken, ürünlerin genişlikleri veya palet üzerindeki ürünlerin konumlarında ya da konveyör bandı üzerindeki paletin konumunda değişiklik olduğunda kolayca emniyet açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durum, özellikle taşınan ürünlerin yan tarafındaki bölgede büyük açıklıklar emniyete alınırken geçerlidir.

Dinamik şekil adaptasyonuna sahip Leuze Emniyet Çözümleri, üstün emniyet konsepti ile bu uygulamalara yönelik en doğru çözümü sunmaktadır.

Dyn Formatanpassung

Gereksinim:

Paletler otomatik olarak bir konveyör bant tarafından içeri ve dışarı beslenir. Erişim koruması, palet üzerinde farklı genişliklere ve farklı konumlara sahip ürünlerin taşınmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Paletin bant üzerindeki konumu da farklılık gösterebilir. Aynı zamanda insanların paletin yanından yürümesinin de engellenmesi gerekmektedir.

Çözümler: 

Dikey hizalanmış iki emniyet lazer alan tarayıcısı erişimi emniyet altına alır. Mesafe sensörleri (Çözüm 1, soldaki resim) veya tarayıcıların paralel ölçüm fonksiyonu (Çözüm 2, sağdaki resim), ürünlerin genişliğini ve konumunu belirler ve bu bilgiyi Leuze emniyet sistemine gönderir. Emniyet sistemi ürünlerin geçişi için koruma alanını uygun bir şekilde adapte eder.

Çalışma prensibi:

İki emniyet lazer alan tarayıcısı dikey bir koruma alanı oluşturur. Bant hattının yanına her iki tarafa monte edilen optik mesafe sensörleri (Çözüm 1, soldaki resim) veya lazer alan tarayıcının ölçüm fonksiyonu (Çözüm 2, sağdaki resim), ürünlerin genişliğini ve bant hattındaki konumunu algılar. Emniyet sistemi bu bilgiyi kullanarak koruyucu alanda ürünlerin kesintisiz olarak taşınabileceği ilgili alanı serbest bırakır. Ürünlerle beraber giriş de korunmaya devam eder. Ürünler açılan koruyucu alanından geçtikten sonra, koruyucu alan başlangıçtaki kapalı durumuna döner.

Avantajları

  • Tüm giriş alanının sürekli denetimi, taşıma döngüleri sırasında tam emniyet sağlar
  • Yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik
  • Onaysız değişikliklere karşı optimum koruma
  • Kolayca yeniden programlanabilir
  • Çözüm 1: Çözüm 2'ye kıyasla tehlikeye daha düşük emniyet mesafesi gerekli
  • Çözüm 2: Ek ölçüm mesafesi sensörlerine gerek yoktur
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Sistem bileşenleri ve emniyet parametreleri

  Emniyet sensörü: Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400

Ölçüm sensörleri: ODS Optik mesafe sensörleri (Çözüm 1), Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400 (Çözüm 2) ölçüm veri çıkışı

Sistem kontrolü: Siemens SIMATIC S7

Leuze Emniyet Programı

EN ISO 13849-1’e göre PL d, IEC 62061’e göre SILCL 2

2 kanallı emniyet çıkışı

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 Oca 2022 | Leuze’de emniyet
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Emniyet çözümleri - El ilanı (PDF, ~0,8 MB)
Dinamik şekil adaptasyonuna sahip erişim koruması

Çözüm uzmanımız sizin için burada:
Oktay Akpinar

Telefon: +90 216 456 6704

E-posta: oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa