acess_guarding_on_pallet_magazines-with_automatic_restart_1400x400

Proteção de acesso em magazine de paletes – com rearme automático

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
Via de regra, os magazines de paletes são equipados usando veículos de transporte terrestre operados manualmente – como empilhadeiras, por exemplo. Para isso, a proteção de acesso no magazine de paletes deve garantir uma transferência de material sem perigos para o operador.
Ao mesmo tempo, as interrupções do processo de trabalho devem ser reduzidas ao mínimo. Este desafio também foi abordado pelo comitê de normas da EN 415-4 (Segurança de máquinas de embalar – Parte 4: paletizadores e despaletizadores). O projeto de norma atual descreve uma sequência de sinais definida para iniciar um rearme automático.
O conceito de segurança da nossa Solução Safety é baseado na norma reformulada, garante o aproveitamento ideal do magazine de paletes e não requer nenhuma intervenção manual do operador.
APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl_700x500

Exigência:

A proteção de acesso ao magazine de paletes visa impedir o acesso de pessoas e, ao mesmo tempo, permitir a colocação de paletes por uma empilhadeira. Depois que a empilhadeira sai novamente da área de transferência, o rearme deve ocorrer automaticamente, a fim de minimizar a interrupção do processo de trabalho.

Solução:

A área de acesso é protegida por uma cortina de luz de segurança. Adicionalmente, nas áreas à frente e atrás do sensor de segurança há loops de indução embutidos no piso. Dessa maneira, o sistema de segurança consegue diferenciar entre empilhadeiras e pessoas.

Princípio de funcionamento:

No caso de um acionamento da cortina de luz de segurança, o processo de trabalho do magazine de paletes é interrompido, independentemente de ter sido uma pessoa ou uma empilhadeira que entrou na área de proteção. No entanto, se os loops de indução instalados no piso detectarem a presença de uma empilhadeira e ela estiver executando o processo predefinido corretamente, o sistema de segurança iniciará o rearme automático do processo de trabalho.

Vantagens

  • Aproveitamento ideal da instalação, graças ao rearme automático da máquina sem intervenções manuais do operador
  • Alta confiabilidade e disponibilidade
  • Pouca necessidade de assistência
  • Proteção ideal contra manipulações
  • Integração fácil no circuito de segurança do controle superior
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

 

Sensores de segurança: cortina de luz de segurança MLC 500, com colunas de dispositivos para fixação no piso

Conjunto de loops de indução com unidade de avaliação
Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400
Programa de segurança Leuze
PL d segundo ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061
Saída de segurança de 2 canais

A Safe Bet for a Sweet Deal

03/01/2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Proteção de acesso em magazines de paletes – com rearme automático
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)