access_guarding_with_dynamic_format_adaptation_1400x400

Proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.

Um desafio no monitoramento de acesso em esteiras de transporte é lidar com os diferentes tamanhos e posições das mercadorias transportadas. Enquanto é possível encontrar conceitos de segurança contínuos para tamanhos sempre idênticos de mercadorias – por exemplo, com base em funções de muting – lacunas de segurança surgem rapidamente no caso de alteração de largura das mercadorias, posicionamento das mercadorias no palete ou posicionamento na esteira transportadora. Isso se aplica especialmente à proteção de grandes aberturas para a área lateral, ao lado das mercadorias transportadas.

Com seu conceito de segurança sofisticado, a Solução Safety da Leuze com adaptação dinâmica do formato oferece soluções adequadas para estas aplicações.

Dyn Formatanpassung

Exigência: 

Os paletes são transportados automaticamente para dentro ou para fora por uma esteira transportadora. A proteção de acesso deve possibilitar o transporte de mercadorias de larguras variadas e posições diferentes no palete. A posição do palete pode variar na esteira. Ao mesmo tempo, deve ser impedido o acompanhamento lateral de pessoas.

Soluções: 

Dois scanners a laser de segurança alinhados verticalmente protegem o acesso. Os sensores de distância de medição (solução 1, imagem esquerda) ou a função de medição paralela do scanner (solução 2, imagem direita) determinam a largura e a posição das mercadorias e enviam essas informações ao sistema de segurança da Leuze. O sistema então adapta de maneira correspondente a área de proteção para a passagem das mercadorias.

Princípio de funcionamento: 

Dois scanners a laser de segurança criam uma área de proteção vertical. Os sensores de distância óticos instalados ao lado da esteira de transporte (solução 1, imagem esquerda) ou a função de medição do scanner a laser (solução 2, imagem direita) reconhecem a largura das mercadorias e a respectiva posição na esteira de transporte. Com estas informações, o sistema de segurança libera uma área correspondente na área de proteção, através da qual a mercadoria pode ser transportada sem interrupção. O acesso lateral, ao lado da mercadoria, permanece protegido. Uma vez que a mercadoria passa pela área aberta da área de proteção, a área de proteção é restaurada para o estado original fechado.

Vantagens

  • O monitoramento contínuo de toda a área de acesso oferece segurança completa durante os ciclos de transporte
  • Alta confiabilidade e disponibilidade
  • Proteção ideal contra manipulações
  • Reequipamento fácil
  • Solução 1: Menor distância de segurança necessária em relação ao perigo em comparação com a solução 2
  • Solução 2: Não são necessários sensores de medição de distância adicionais
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

  Sensor de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400

Sensores de medição: Sensores de distância óticos ODS (solução 1), saída de dados de medição do scanner a laser de segurança RSL 400 (solução 2)

Controle do sistema: Siemens SIMATIC S7

Programa de segurança Leuze

PL d segundo EN ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061

Saída de segurança de 2 canais

A Safe Bet for a Sweet Deal

03/01/2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato