multi_station_access_guarding_in_forklift_truck_logistics_1400x400

Proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.

Quando veículos de transporte terrestre – por exemplo, empilhadeiras – trabalham em uma estação de transferência para uma área perigosa, é necessário ter uma diferenciação confiável entre empilhadeiras e pessoas para a proteção de acesso. Muitas vezes, os conceitos de segurança convencionais oferecem possibilidades limitadas e requerem intervenções significativas de estrutura e processos para que possam garantir uma operação segura. Na prática, isso pode resultar em concessões com grandes riscos residuais, que exigem ainda um alto grau de responsabilidade pessoal e disciplina por parte dos operadores treinados. Dessa maneira, podem surgir lacunas de segurança em torno da empilhadeira durante a transferência, fazendo com que a instalação tenha de ser operada a uma velocidade reduzida durante a aproximação ou até mesmo parada por completo durante a transferência.

Nossa solução de segurança para a proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras foi projetada especialmente para estes casos de aplicação. Ela oferece segurança completa e, ao mesmo tempo, graças aos processos otimizados, garante um alto nível de aproveitamento da instalação.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-forklift-trucks-transfer-area_700x500px

Exigência: 

Em uma esteira transversal encontram-se várias estações de transferência, nas quais o material é introduzido e retirado com empilhadeiras. Toda a área de transferência deve ser protegida contra o acesso de pessoas. Quando uma empilhadeira se aproxima, a estação correspondente deve ser liberada para a entrada.

Solução:

Scanners a laser de segurança com área de proteção alinhada verticalmente protegem o acesso. Outros sensores monitoram o movimento das empilhadeiras em cada estação e fornecem as informações ao sistema de segurança.
O sistema adapta a área de proteção da maneira correspondente para a entrada na estação. Todo o processo é monitorado em termos da tecnologia de segurança.

Princípio de funcionamento:

A área de proteção vertical é instalada antes da área perigosa. Cada estação é controlada adicionalmente por sensores de monitoramento. Apenas quando uma empilhadeira se aproxima de uma estação, o sistema de segurança libera exatamente para essa estação uma área definida na área de proteção. Todas as outras estações permanecem protegidas pela área de proteção. Assim que a empilhadeira sair da área de transferência, a área de proteção será restaurada para seu estado original. As empilhadeiras podem entrar e sair sem interrupções e utilizar todas as estações simultaneamente e independentemente umas das outras.

Vantagens

  • Economize tempo e dinheiro com nossas soluções de segurança pré-desenvolvidas e otimizadas para o processo
  • Monitoramento contínuo de toda a área de transferência
    com uma diferenciação confiável entre empilhadeiras e operadores
  • Escalável para a quantidade de estações na sua instalação
  • A separação segura da área de circulação e da área de transferência permite otimizar ainda mais os processos de trabalho individuais
  • Alta confiabilidade e disponibilidade
  • Proteção ideal contra manipulações
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

  Sensor de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400
Sensores de monitoramento: Sensores de ultrassom e sensores de radar
Controle do sistema: Siemens SIMATIC S7
Programa de segurança Leuze
PL d segundo ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061
Saída de segurança de 2 canais

A Safe Bet for a Sweet Deal

03/01/2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Application reference - Forklift truck logistics
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras