guarding_of_robot-agv_transfer_stations_1400x400

Zabezpieczenie stacji przeładunkowej robota/samodzielnych systemów transportowych

Od oceny ryzyka do walidacji: dzięki rozwiązaniom w dziedzinie bezpieczeństwa otrzymujesz kompletne rozwiązania dla swoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów ekspertów gwarantują efektywny przepływ materiałów, pełne bezpieczeństwo i wysoką dostępność Twojego systemu. Nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice. Zawsze zgodnie z prawem, z certyfikatem CE i zgodnie z normami. Dzięki temu wdrażanie jest wyjątkowo łatwe.
Na stacjach przeładunkowych samodzielnych systemów transportowych (AGV) i celi zrobotyzowanych należy przy tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa uwzględnić wszystkie sekwencje ruchu występujące w cyklu roboczym stacji. Wymaga to również całościowego potraktowania funkcji bezpieczeństwa podczas wjazdu wózka AGV do stacji, osiągania pozycji przekazania i wyjazdu ze stacji. Wózki AGV są zabezpieczone przez zintegrowane funkcje bezpieczeństwa (np. laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400). Cele zrobotyzowane za pomocą systemów czujników bezpieczeństwa wykrywają, gdy do niebezpiecznej strefy roboczej zbliża się osoba. Dla zautomatyzowanego przekazywania materiału między wózkiem AGV obowiązuje jednak zasada: wszystkie systemy bezpieczeństwa muszą ze sobą współpracować, aby bezpieczeństwo było zagwarantowane na każdym etapie całego cyklu. To ta idea współpracy stanowi podstawę naszych rozwiązań bezpieczeństwa dla robotów/stacji przeładunkowych samojezdnych wózków AGV.
APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px

Wymaganie: 

Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej robota i strefy roboczej stacji przeładunkowej przed dostępem osób w trakcie trwania całego procesu. Zachowana powinna być przy tym możliwość automatycznego wjazdu i wyjazdu wózka do/ze strefy roboczej.

Rozwiązanie: 

Cały obszar stacji przeładunkowej jest zabezpieczony za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa. Jego pola ochronne wykrywają wstęp i obecność osób. Przy przejeździe wózka AGV jego kontur jest dynamicznie wyłączany z pola ochronnego. Dzięki temu stacja zawsze pozostaje optymalnie zabezpieczona.

Zasada działania:

Laserowe skanery bezpieczeństwa zabezpieczają dostęp do celi zrobotyzowanej za pomocą pól ochronnych. Jednocześnie wykrywają one pozycję samojezdnego wózka AGV w monitorowanym obszarze. Rozwiązanie bezpieczeństwa wykorzystuje te informacje, aby wyłączać z zabezpieczonego obszaru obrys samojezdnego wózka AGV poprzez przełączanie pól ochronnych. Samojezdny wózek AGV jest praktycznie „zamknięty” przez pola ochronne. Dzięki temu AGV może automatycznie wjechać do stacji, przekazać materiał na pozycji parkowania, a następnie ponownie opuścić stację. Poziom bezpieczeństwa pozostaje zachowany przez cały cykl.

Korzyści dla Ciebie

  • Monitorowanie dostępu i obecności osób
  • Ciągłe bezpieczeństwo przez cały czas trwania cyklu
  • Brak ograniczeń w transporcie części, np. elementów z występami czołowymi lub bocznymi
  • System samowystarczalny, najprostsza możliwa integracja bezpieczeństwa
  • Wstępnie opracowane rozwiązanie bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do Twojego zastosowania
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Komponenty systemowe i parametry bezpieczeństwa

 

Czujniki bezpieczeństwa: laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400

Sterowanie systemem: Siemens SIMATIC S7
Program bezpieczeństwa Leuze

PL d zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 2 zgodnie z IEC 62061

2-kanałowe wyjście bezpieczeństwa

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 sty 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Safety Solutions – ulotka (PDF, ~0,8 MB)
Zabezpieczenie stacji przeładunkowych robota/samodzielnych systemów transportowych