csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Technologie

Nowe technologie i cyfryzacja przemysłu nie tylko wpływają na procesy tworzenia wartości, ale otwierają także nowe modele biznesowe oraz perspektywy. Nieustannie zajmujemy się wyzwaniami technologicznymi i ważnymi kwestiami pojawiającymi się w branżach naszych klientów. Jest to podstawa rozwoju wydajności naszych produktów i kompetencji w zakresie doradztwa.

AI: Dane z czujników jako podstawa wydajnych procesów

startseiten_slider_desktop_sw

Dzięki sztucznej inteligencji procesy produkcyjne mogą stać się jeszcze bardziej inteligentne, elastyczne i ekonomiczne, wykorzystując dane generowane przez komponenty sieciowe. Algorytmy sztucznej inteligencji dokonują ewaluacji dużych ilości danych i określają kluczowe wartości lub niezbędne działania w celu ciągłej poprawy wydajności zakładu.

 

Dowiedz się więcej

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 gru 2024 | Technologie
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology - quo vadis?

9 wrz 2024 | Technologie
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

Technology report: RFID or bar code?

10 paź 2022 | Technologie
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Two identification technologies – RFID and bar code – are competing for the favor of users: With the promise of making a decisive contribution to realizing an automated transparent production and supply chain to meet the requirements of Industry 4.0. But which technology is the right one today? Has the bar code outlived its purpose? This article takes stock of the current situation with respect to modern identification technologies and casts a critical eye over each of them.