Header_Intralogistics_1400x500px

Toekomstgerichte oplossingen voor de intra logistiek

Als branche-expert kennen wij de toepassingsgebieden van de intra logistiek door en door, inclusief alle specifieke behoeften. Concreet hierop afgestemd ontwikkelen wij onze producten en bieden u zo efficiënte en toekomstbestendige oplossingen.

Marktleiders, zoals Amazon, Tesco of Zalando zetten de standaards, die uiteindelijk de meetlat vormen. Ontwikkelingen, zoals Same-Day- of One-Hour-Delivery vereisen een slimme logistiek en systemen met een hoge automatiseringsgraad. De basis hiervoor wordt gevormd door intelligente sensorsystemen, die effectief en betrouwbaar werken en zo de hoogste installatiebeschikbaarheid waarborgen.

Onze voor Industrie 4.0 geschikte sensoren zorgen voor efficiëntie en transparante processen. Omdat de individuele sensoren steeds krachtiger worden, wordt ook vaak het aantal sensoren in een installatie gereduceerd. Bovendien controleren de sensoren zichzelf, zodat stilstand vrijwel is uitgesloten.  Door moderne cloud-oplossingen zijn de procesgegevens wereldwijd beschikbaar voor onderhouds- en bewakingstaken.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Kostenbesparing door prestatievermogen

Ons productportfolio onderscheidt zich door een snelle ingebruikname, intuïtieve bediening en een hoog prestatievermogen. Bijvoorbeeld de camera gebaseerde sensoren IPS 200i / 400i, voor vakfijnpositionering bij enkel- of dubbeldiepe stellingvakken: door hun hoge functionaliteit kunnen de totale kosten van de installatie worden gereduceerd.

csm_shutterstock_1147675211_ret_700x500px_f85a3b26fe

Wij kennen uw eisen

Als branche-expert ontwikkelen wij al tientallen jaren sensorsystemen speciaal voor de intra logistiek. Doordat wij dicht bij onze klanten en hun applicaties staan, ontstaan producten die exact zijn afgestemd op de behoeften. Bijvoorbeeld onze optische datafotocel DDLS 500. Deze zorgt voor de overdracht van gegevens met maximaal 100 Mbit/s, kan eenvoudig via verschillende industriële Ethernet-interfaces worden opgenomen in de besturing en met de geïntegreerde laserpointer eenvoudig worden uitgelijnd.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

Complete aanbieder voor intra logistiek

Als expert in de intra logistiek, is het onze doelstelling voor elk van uw applicaties in de intra logistiek een geschikte oplossing te bieden. Onze sensoren zorgen dat uw installaties betrouwbaar en veilig werken. En indien nodig ondersteunen wij u met onze 24/7-service.

White paper: AGV's op weg naar succes - Welke technologie is geschikt voor u?

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) hebben de intralogistiek de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Het selecteren van de beste navigatietechnologie voor AGV's speelt een cruciale rol in het succes van logistieke processen in bedrijven. Maar welke navigatietechnologie is geschikt voor welk toepassingsscenario? Wat zijn de voordelen van de verschillende technologieën? U vindt antwoorden op deze vragen in deze white paper.

In deze white paper beantwoorden we de volgende vragen: 

  • Welke navigatietechnologieën zijn er beschikbaar voor AGV's? 
  • Op welk principe zijn de afzonderlijke navigatietechnologieën gebaseerd? 
  • Welke navigatietechnologie is geschikt voor welk toepassingsscenario? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de afzonderlijke technologieën? 

Download White Paper

Interview: Efficiëntieverhoging in de intra logistiek

 

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Toepassingsverslagen en downloads

Accepting responsibility - for hygiene, safety and protecting the environment

3 jan 2022 | Intra logistiek
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Accepting responsibility - this is the company philosophy of Hamburg-based company Dr. Weigert, the developer and manufacturer of cleaning and disinfecting agents. Not only does this include responsibility for hygiene and protecting the environment, but also protecting the company's employees from dangerous manufacturing and logistics processes.

Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors at WITRON

31 mrt 2019 | Intra logistiek
Headerfoto_700x500px
WITRON relies on creative sensor solutions from Leuze electronic not only in its own production and warehouse logistics - WITRON also implements efficient safety solutions for its customers with the optosensor manufacturer Leuze electronic.

Logistics is a competitive factor for us

31 jul 2017 | Intra logistiek
Bürkert_Projektteam_700x500px
With the relocation of production and logistics to the new "Campus Criesbach" location, the Ingelfingen-based system manufacturer Bürkert Fluid Control Systems has significantly increased the degree of automation in the production processes. Also used in the intralogistics portion of the project, planned and implemented by general contractor SITLog, are various Leuze sensors.

Branchebrochure intra logistiek (PDF, ~6 MB)