acess_guarding_on_pallet_magazines-with_automatic_restart_1400x400

팔레트 매거진의 접근 보호 장치 – 자동 재시작 기능 포함

위험성 평가에서 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 고객의 시스템을 위해 완벽한 종합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가가 만들어 낸 혁신적인 안전 컨셉으로 시스템의 효율적인 자재 흐름, 완벽한 안전 설계, 그리고 높은 수준의 가용성을 보장합니다. 애플리케이션의 기존 콘셉트까지 한계치로 끌어 올립니다. 법정의무를 중시하여 CE 인증을 통한 엄격한 국제 표준을 준수합니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다.
팔레트 매거진은 일반적으로 포크 리프트와 같이 수동으로 작동되는 산업용 화물자동차에 의해 적재됩니다. 팔레트 매거진의 접근 보호 장치는 작업자가 안전하게 자재를 이송할 수 있도록 보호해야 합니다.
동시에 작업 프로세스의 중단을 최소화해야 합니다. 이러한 문제는 EN 415-4(포장 기계의 안전 – 파트 4: 팔레타이저 및 디팔레타이저) 표준 규정에서도 다루고 있습니다. 현재 표준 규정은 자동 재시작을 하기 위해 정의된 신호 순서를 설명합니다.
당사의 안전 솔루션은 개정된 표준 규정을 기반으로 하며 팔레트 매거진을 최대한 활용하여 작업자가 별도로 개입할 필요가 없습니다.
APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl_700x500

요건:

팔레트 매거진에 대한 접근 보호 장치가 작업자의 접근을 방지함과 동시에 포크 리프트를 통한 팔레트 공급을 허용해야 합니다. 포크 리프트가 운반 영역을 벗어난 후 작업 프로세스의 중단을 최소화하기 위해 자동 재시동이 실행되어야 합니다.

솔루션:

안전 라이트 커튼으로 접근 영역을 보호합니다. 또한 안전센서 전방 및 후방 영역의 바닥에 유도선이 내장되어 있습니다. 이를 통해 안전 시스템이 포크 리프트와 작업자를 구분할 수 있습니다.

작동 원리:

안전 라이트 커튼 작동시 작업자 또는 포크 리프트가 보호필드구역에 침범하게 되면 팔레트 매거진의 작업 프로세스가 중단됩니다. 바닥에 설치된 유도선을 통해 포크 리프트가 감지되고 지정된 프로세스대로 실행하면 안전 시스템을 통해 작업 프로세스가 자동으로 다시 시작됩니다.

사용 시 이점

  • 수동 조작 없이도 기계를 자동으로 재시동할 수 있는 최적의 시스템 활용성
  • 제품의 높은 안정성과 가용성
  • 경제적인 서비스 비용
  • 최적의 조작 방지 기능
  • 상위 제어 장치의 안전 회로에 간단하게 통합 가능
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

시스템 구성요소 및 안전 파라미터

 

안전센서: 안전 라이트 커튼 MLC 500, 바닥 고정을 위한 장치 컬럼 포함

안전용 제어 기기를 포함한 유도선 세트
시스템 제어 장치: 안전 제어 장치 MSI 400
Leuze 안전 프로그램
ISO 13849-1에 따른 PL d, IEC 62061에 따른 SILCL 2
듀얼 채널식 안전 출력

A Safe Bet for a Sweet Deal

2022. 1. 3. | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

팔레트 매거진 접근 보호 장치 – 자동 재시동 기능 포함
안전 솔루션 - 플라이어(PDF, ~0.8MB)