서비스 개요
백서: 위험성 평가에는 어떤 방법이 있나요?
유럽 기계류 지침은 기계류 규정으로 대체되고 있습니다. 이에 따른 모든 기계의 시장 출시 전과 개조 이후에 위험성 분석을 실행해야 합니다. 여기서 위험성 평가는 매우 중요합니다. 법적 근거는 무엇인가요? 위험성 평가에는 어떤 방법이 있나요? 새로운 백서에서 방법을 찾을 수 있습니다.

"기계의 CE 인증" 상태 체크

고객의 요구사항
제조업체는
- 기계 설계 중 및 기계 제조 후 기계류 관련 지침의 요구 사항에 따라 문서를 작성해야 합니다.
- 완벽하게 문서 작성을 하고 관련 규정을 준수하도록 유의해야 합니다.
- EU 준수선언서 및 CE 인증을 통해 올바른 절차를 확인합니다.
기계 사용 업체는
- 위험 평가서 작성 시 사용 설명서 원본을 참고할 수 있습니다.
로이체의 솔루션
다음에 관한 기계 지침의 요구 사항을 준수하는지 점검합니다.
- EU 준수선언서/설치신고서 및 CE 인증
- 사용 설명서 원본 및 안전 요구 사항
- 관련 EU 표준에 기반한 제어 장치 안전 부품 설계
- 기계 설명서
사용 시 이점
- 기계 지침의 요구 사항에 따른 문서의 완전성 및 내용에 대한 독립적 검토
- 기준에서 벗어난 사항 수정 권고
위험성 평가

고객의 요구사항
- 위험성 평가는 기계 적합성 평가 프로세스의 일부로 작성해야 합니다. 법적 요구사항과 규범화된 기계별 요건을 고려해야 합니다.
- 기존 기계를 개조하거나 확장하는 경우 위험성 평가를 조정해야 합니다.
- 독립적인 담당자가 유해성 및 위험성 분석과 평가를 시행해야 합니다.
로이체의 솔루션
- 현재의 위험 분석
- Leuze 위험성 평가 절차 HARMONY(Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY)를 사용하여 현재 위험 평가 및 위험 수치 산출
- 위험 최소화 조치에 대해 설명
- 위험 경감 조치 적용 후 위험성 재평가를 통한 효과 검증
사용 시 이점
- 로이체의 숙련된 노하우로 위험성 평가
- 맞춤형 솔루션: 맞춤 지원부터 완벽한 실행까지
- 위험 요소에 대한 상세한 설명 및 위험 수치 측정
- 당사는 Leuze 위험성 평가 절차 HaRMONY(Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY)를 통해 매우 정확한 위험 수치를 얻을 수 있습니다.
- 독립적인 담당자가 유해성 및 위험성 평가를 실행합니다.
기계 지침에 따른 적합성 평가

고객의 요구사항
- 유럽 시장에서 기계가 판매된 경우 사전에 적합성 평가를 수행해야 합니다. 기계 지침 2006/42/EC는 이에 대한 절차입니다.
- 제조업체는 준수선언서와 CE 인증을 통해 해당 지침의 규정을 준수했음을 증명합니다.
로이체의 솔루션
- 법규정을 준수하도록 전체 프로세스에 대한 맞춤형 지원
- 현재까지의 모든 프로젝트의 상태와 완성도 점검 (예: 위험성 평가, 설계, 문서 기록)
- EU 준수선언서 내용에 대한 제안
사용 시 이점
- 기계 지침의 요구 사항 준수에 대한 독립적인 확인
- 기준에서 벗어난 사항 수정 권고
안전 콘셉트 및 안전 디자인

고객의 요구사항
- 위험성 평가를 기반으로 안전 콘셉트 생성
- 필요한 안전 기능은 관련 표준과 규정을 고려하면서 안전, 인체 공학 및 비용의 모든 측면에서 균형적으로 최적화하여 설계해야 합니다.
- 또한, 안전 기능을 올바르게 문서화하는 것은 중요합니다. 검증 계획서에는 시운전 중 안전 기능이 제대로 작동하는지를 증명하는 기능 및 오류 테스트가 포함됩니다.
로이체의 솔루션
- 실용적인 콘셉트 초안 제시 및 개발
- 적합한 구성요소 선택 및 결선도 작성
- 제어 장치 안전 부품 프로그래밍
- 명료하고 이해하기 쉬운 안전 기능 문서화
- 안전 콘셉트에 기반한 검증 계획서 작성
사용 시 이점
- 규범적 요구 사항에 준수하는 안전 기능에 대한 제어 기술 조치의 이행
- 로이체의 폭넓은 업계 지식과 수년간의 안전 기술 관련 경험으로 최적의 안전 콘셉트를 제시합니다
- 안전 콘셉트의 완전성 점검
- 독립적인 외부 감사인의 안전 콘셉트 검토 및 검증 (이중 통제 원칙)
안전 기능 검증 및 확인

고객의 요구사항
- 안전 기능이 안전 콘셉트에 기반하여 오류 없이 구현되는지 확인해야 합니다.
- 기능 테스트 및 오류 시뮬레이션을 거쳐 안전 기능의 성능을 검증해야 합니다.
로이체의 솔루션
- 모든 과정의 맞춤형 지원
- 현재 프로젝트의 상태 및 완전성 점검
- 개별 프로세스 절차의 계획 및 실행 (예: 기능 테스트 정의, 관련 문서 작성)
사용 시 이점
- 안전 기능을 구현하기 위한 올바른 절차 보장
- 숙련된 전문가의 지원과 조언을 통해 필요한 작업의 효율적 이행
시운전 지원

고객의 요구사항
- 신속하고 안전한 시운전
- 조작 지침에 설명된 절차에 따라 정렬하여 애플리케이션에서 장치의 성능을 최적화합니다.
- 장치 교체 시
- 구성을 새 장치로 전송하여
- 가동 중단 시간을 최소화합니다
로이체의 솔루션
- 최적의 조건으로 광센서 배치
- 안전 레이저 스캐너의 조작 모드 선택 및 보호 필드 매개변수화 등 장치의 구성 및 파라미터 설정 지원
- 최신 장치로 교체하는 경우 설정 조정
- 고장 진단 지원
사용 시 이점
- 로이체 서비스 전문가를 통해 신속하고 안전한 시운전
- 경제적인 비용
- 장치 교체 시 다운 타임 최소화
보호 장비 검사

고객의 요구사항
- 고용주는 산업 안전을 책임져야 합니다. 보호 장비의 정기적 점검으로 안전 및 품질 표준을 준수할 수 있습니다.
- 검사는 예방 차원의 정비 계획의 일부로서, 기계의 다운 타임을 최소한으로 줄입니다.
- 독일에서는 동작 안전 규정에 따라 기계를 처음 시운전하기 전과 그 이후에도 정기적으로 검사를 실행합니다. 장기간의 다운 타임이 끝난 이후와 기계에 변경 사항이 생긴 이후에도 점검이 필요합니다.
- 자격을 갖춘 전문 작업자만 보호 장비를 점검하고 검사할 수 있습니다.
로이체의 솔루션
- 감전 보호 장비(ESPE), 안전 스위치 및 비상정지 장비 점검
- 보호 장비의 상태, 해당 기능에 알맞은 장착 여부와 올바른 작동, 기계 제어 장치와의 안전한 통합 여부 점검
- 애프터런 시간 측정을 통해 위험 구역까지 규범적으로 허용되는 안전 거리 확인
- 상세 테스트 프로토콜 작성, 검사 라벨 부착
사용 시 이점
- 사고 위험 및 기계 다운 타임 최소화
- 안전 표준 및 품질 표준을 증명하여 기계 사용 업체에 대한 법규정 준수
- 안전 결함을 신속히 해결하기 위한 실질적인 방안 제안
- TRBS 1203사 규정에 따라 검증된 책임자가 실시하는 독립적인 외부 감사
- 20년 이상의 경험을 바탕으로 자체 테스트 데이터 베이스를 통한 정확한 문서화
- 모든 제조업체의 보호 장비 검사
고객 현장에서 진행됩니다

기계와 보호 장비의 데이터를 수집하여 검사를 시작합니다. 그런 다음 보호 장치와 스위칭 출력의 안전 관련 통합을 테스트합니다. 이 작업은 작동 중 진행되며 기계의 생산성에 영향을 주지 않습니다.
다음 단계에서는 보호 장비의 기능을 검사합니다. 광학 안전 장치는 다음 항목을 포함합니다:
- 감지 성능 및 예측 가능한 반사 우회 검사 장치의 해상도에 맞게 조정된 테스트를 실시합니다.
- 감소된 해상도, 사이클 제어, 뮤팅 및 블랭킹과 같은 특수 기능 테스트
- 시동/재시동 인터락 기능 검사
- 육안으로 장치 상태 검사
보호 장비가 올바르게 설치되었는지 확인하고 안전거리를 평가합니다.
- 보호 장비 위, 아래, 옆으로 들어가거나 넘어갈 수 있는 가능성이 있습니까?
- 보호 장비 아래로 기어 들어갈 가능성이 있습니까?
- 애프터런 시간을 측정하여 안전거리 결정 (필요한 경우, 다음 페이지 참조)

검사 데이터 베이스에서 모든 결과를 확인하고 명확한 테스트 프로토콜을 생성합니다. 검사 결과를 확인하기 위해 검사 라벨을 기계에 부착합니다. 이는 테스트 프로토콜의 검사 번호를 포함하여 추적을 도와줍니다.
정지 시간 측정

고객의 요구사항
- 안전 거리를 계산하려면 측정을 통해 애프터런 시간을 확인해야 합니다. 보호 장비와 위험 구역 사이에 안전 거리가 충분해야만 작업자의 안전이 보장되기 때문에 보호 장치를 올바른 지점에 배치합니다.
- 예를 들어 엔진 브레이크에 마모된 곳이 있으면 기계의 애프터런 시간이 길어져 작업자를 보호하기 어려워집니다. 애프터런 시간을 측정하여 변경 사항을 인식하고 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 따라서 애프터런 시간 측정은 로이체의 정기적인 안전 검사 중 하나입니다.
로이체의 솔루션
- 교정된 측정 장치를 이용해 설치되어 있는 모든 보호 장비의 애프터런 시간을 물리적으로 측정
- 측정 결과와 ISO 13855의의 표준을 토대로 안전거리 평가
- 부가적인 제동 동작 그래픽 분석의 이해하기 쉽게 기록된 점검 결과
사용시 이점
- 전문적으로 수행되는 애프터런 시간 측정은 안전 거리와 보호 장비의 적절한 거리를 계산할 수 있는 정확한 근거를 제시합니다.
- 정기 검사를 통해 사전에 마모를 확인하여 기계 안전성을 장기적으로 유지합니다.
고객 현장에서 진행됩니다
특수 측정 장치로 애프터런 시간 결정
애프터런 시간은 특수 측정장치를 이용하여 결정됩니다. 보호 장비의 단선부터 위험한 움직임이 멈출 때까지의 시간을 측정합니다.
- 안전 라이트 커튼 등의 보호 장비에는 액추에이터(Auto-Hand)를 설치하며, 이는 보호 장비를 작동시킵니다.
- 와이어 엔코더가 기계의 움직임을 감지합니다. 그래서 위험한 움직임이 중지될 때까지의 시간을 계산합니다.
- 가능한 빠른 속도로 측정합니다.

결과 평가
ISO 13855 규정 요구 사항에 따라 연속으로 10회 측정을 실시합니다. 그중 가장 큰 측정값은 애프터런 시간에 대한 결과로 기록되며, 안전거리 평가를 위해 사용됩니다.
필요한 경우 제동 동작 그래픽 분석 기능도 사용할 수 있습니다.
"기계 및 설비 안전 기술" 상태 점검

고객의 요구사항
- 기계 사용 업체는 기계의 안전을 책임져야 합니다. 사용 시간이 지남에 따라 개조, 확장 또는 마모는 기계와 사용 중인 보호 장비의 상태에 영향을 미칩니다.
- 기계 장비의 상태에 대한 신뢰할 수 있는 개요는 기계의 안전과 관련된 조치가 필요한지를 파악하기 위해 필요합니다.
로이체의 솔루션
- 로이체의 전문가가 고객의 기계와 시스템에 발생 가능한 위험을 전문적으로 식별, 설명 및 평가 수행
- 현장 점검을 통해 현재 상황 기록
- 각 위험에 대한 위험 수치를 포함한 검사 결과를 상세히 보고서로 작성
사용 시 이점
- "상태 점검" 과정을 통해 작업자에게 발생할 수 있는 위험과 법규정 미준수 여부 확인
- 점검 결과를 통해 긴급 위험 발생 시 신속한 대응을 위한 권고사항 제시
- 각 위험에 대한 위험 수치를 측정합니다. 이를 통해 필요한 시정 조치의 우선순위를 쉽게 결정할 수 있습니다.
위험 평가

고객의 요구사항
- 기계 사용 업체는 독일 동작 안전 규정에 따라 정기적으로 최신 위험 평가를 수행해야 할 의무가 있습니다.
- 기계의 수명 기간 동안 개조, 확장 또는 마모가 발생하는 경우 안전 기술 목표와 실제 상태 간의 편차를 식별해야 합니다.
로이체의 솔루션
- 현존하는 기계적 위험 분석
- 현재의 위험성을 평가하고 위험 수치 산출
- 필요한 조치가 기재된 보고서 제공
사용 시 이점
- 독일 안전운용규정(BetrSichV) 요구 사항을 법적으로 준수함
- 안전한 작업 환경 보장
- 기계별 지침 및 표준 조사
- 비교 가능한 기계의 위험에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 독립적인 외부 감사