Machine-Tools_1400x400

안전한 자동화를 위한 공작 기계용

자동화 수요가 증가하고 스마트 팩토리가 확대되면서 기계 제조업체는 새로운 도전과제에 직면하고 있습니다. 개별 공작 기계에서 전체 네트워크화된 생산 시스템에 이르기까지, 안전과 품질에 대한 기준은 높아지고 유연성과 네트워킹은 점점 더 중요해지고 있습니다. 센서 제조업체로서 당사의 목표는 혁신적인 제품과 솔루션으로 귀사의 생산을 더욱 유연하고 효율적이며 안전하게 만드는 것입니다. 당사는 끊임없이 변화하는 업계에서 고객들의 지속적인 성공을 이끌어냅니다.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

공작 기계 및 자동화 시스템

미래의 생산은 유동적인 구조가 특징입니다. 개별 공작 기계, 생산 셀에서 스마트 팩토리의 완전히 네트워크로 연결된 생산 시스템에 이르기까지. 공통점은 셀 내부와 셀 사이의 자동화되고 상호 연결된 프로세스입니다. 이를 통해 생산성이 향상되고 자재를 더욱 효율적으로 사용할 수 있으며 제품 품질이 향상됩니다. 따라서 오늘날 센서는 프로세스 제어를 위한 기능뿐만 아니라 프로세스를 함께 연결하는데 사용하는 중요한 역할을 합니다.

csm_shutterstock_1147675211_ret_700x500px_f85a3b26fe

최고의 시스템 가용성 및 인증된 품질 표준

당사의 센서는 자동화, 품질 보증, 이력 관리 및 기계 안전의 모든 분야에서 고객을 지원합니다. 시운전 및 교체 시 취급이 용이한 것이 특징입니다. 정교한 기능을 갖춘 지능형 장치는 원활한 생산과 자재 공급을 보장합니다. 장기적인 품질뿐만 아니라 센서 가용성도 보장됩니다. 이러한 방식으로 당사 제품은 시스템의 고가용성을 보장하고 유지합니다.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

완벽한 안전성

자동화의 발전은 사람과 기계 안전에 대한 새로운 요구사항을 계속해서 제기합니다. 당사는 기계 안전 분야에서 30년 이상의 경험과 전문화된 어플리케이션 노하우를 바탕으로 안전 기술 적용 분야에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. 고성능의 제품, 지능형 시스템 및 뛰어난 기술 서비스로 구성된 안전 포트폴리오를 통해 고객의 목표에 맞는 솔루션을 제공합니다.

APIC_MT_layer2_Metal_bearing_wl_1400x990px

어플리케이션 리포트 및 다운로드

Let it flow

2022. 12. 20. | 공작 기계
Trumpf_Applikation1_500x700
The future of intralogistics is quiet and virtually unnoticeable. Automated guided vehicles glide across the factory floor, loading docking stations with the utmost precision – and this happens almost silently. If it wasn't for the noise of the machines working, you'd be able to hear the hearts of intralogistics providers beat faster with joy.

Electrostatic powder coating – an economical and ecological solution

2021. 12. 31. | 공작 기계
csm_headerfoto_gema_8e5f9a6a0e
High transfer efficiency, minimum powder output, uniform powder application: powder coating guns are at the core of powder coating. Electrostatic powder coating is a feasible alternative to wet coating for applications in various industries where large quantities are coated in the same color.

Experience, tradition and passion

2017. 7. 31. | 공작 기계
csm_bild1ql18psyerzjww_ba6b95208c
Experience, tradition and passion – these values ensure the five-star quality at the five-brother company Bühler Bedachungen und Bauspenglerei from Romanshorn in Switzerland, a business specializing in roofing and architectural sheet metal. Quality is the top priority for the family business – particularly when it comes to selecting its partners and suppliers. Among these is the Swiss company Jorns AG, which supplied the new double bending machine, model TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp, including safety concept for the architectural sheet metal area as well as the manufacturer for optical sensors, which ensures the corresponding safety at work for man and machine, Leuze electronic.

공작 기계 전문 브로셔(PDF, ~5MB)