Leuze_Headquarter_ohneKeyVisuals_1400x400_V4

로이체 소개

로이체는 자동화 기술 분야 글로벌 센서 전문 기업입니다. 로이체의 Sensor People은 산업 자동화 분야에서 60년 이상의 경험과 전문성을 바탕으로 끊임없이 연구하고 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 이를 통해 고객의 성공을 돕고 함께 성장하는 것이 바로 로이체의 원동력입니다.
어제, 오늘, 그리고 내일.

기업 프로필

csm_1963_199aa69a74

로이체의 제품 포트폴리오에는 자동화 기술을 위한 다양한 센서가 포함되어 있습니다. 변환 및 측정 센서, 식별 시스템, 데이터 전송 및 이미지 처리용 솔루션은 몇 가지 예가 됩니다. 로이체는 안전 전문 기업으로서 산업 안전용 센서, 서비스 및 솔루션에도 집중하고 있습니다.

또한 오랜 경험과 다년간 쌓아온 어플리케이션 노하우를 바탕으로 주요 산업군에 집중하고 있습니다. 인트라로지스틱스와 포장 산업, 공구 기계, 자동차 산업 그리고 노동 자동화가 그러한 주력 산업군에 속합니다.

csm_PICT2509_f32443834c

로이체 본사는 독일 남부 지역의 오웬(Teck)에 설립되었습니다. 현재 전 세계 1,400명 이상의 직원(Sensor People)과 함께 끊임없이 변화하는 산업에서 고객의 성공을 위해 혁신과 개발에 힘쓰고 있습니다. 로이체는 전 세계에 21개의 해외 지사, 40개 이상의 해외 영업소 및 R&D 센터를 두고 있습니다.  

숫자로 본 로이체

로이체는 고객과 함께 미래의 혁신을 창조하기 위해 전 세계적으로 협력하고 있습니다.

1963

설립년도

5

생산 기지

1600

전 세계 Sensor People

21

해외 지사

325

유로 매출(백만 단위, 2023년)

> 40

해외 영업소

혁신의 역사

1963

로이체 혁신의 역사는 1963년 독일 오웬(Teck)에 위치한 직조 공장 Leuze textil에서 시작됩니다.  6명의 직원이 최초의 로이체 전자 센서를 개발했습니다. 처음에는 자체 섬유 산업을 위해서였습니다. 하지만 곧 다른 산업의 고객을 위해서 센서 개발을 이어갔습니다.

"우리는 항상 미래를 바라보며 특히 고객의 요구사항에 귀를 기울였습니다. 처음부터 고객의 입장에서 솔루션을 개발했으며 이러한 방식이 바로 오늘날의 로이체를 만들었습니다. 우리의 목표는 당사 솔루션을 통해 고객이 다양한 어플리케이션 분야에서 성공하도록 돕는 것입니다. 어제, 오늘, 그리고 내일"이라고 로이체 설립자인 Christof Leuze는 말합니다.

1960년대

기계식 스위치에서 점점 비접촉식 반사판 센서로 대체되었습니다. 부품이 소형화됨에 따라 센서 디자인도 소형화 되었습니다. 그리하여 세계에서 가장 작은 반사 헤드 RK 06/1가 개발되었습니다. 이를 통해 로이체는 인쇄 산업 외에 다른 산업으로도 진출할 수 있었습니다.
(사진: RK 06/1)

1970년대

금속 하우징, 콤팩트한 디자인 및 안정적인 고정 기술을 갖춘 로이체 센서는 매우 견고했습니다. 따라서 벽돌 공장이나 목재 산업과 같은 열악한 환경 조건에 적합했습니다. 이렇게 로이체 최초의 반사판 포토센서 RK18이 탄생했습니다.

또한 창고 물류에서 트레일링 케이블이 처음으로 비접촉식 데이터 전송으로 대체되었습니다. 이때 로이체의 최초 데이터 전송 시스템, 광모뎀 DDLS 78이 개발되었습니다.

(사진: DDLS 78)

1980년대

로이체는 포장 산업에 진출하였고 비접촉식 반사 헤드가 있는 최초의 반사판 포토 센서 PRK 72 개발을 통해 음료 충전 분야에도 진입할 수 있었습니다. 이러한 산업 경험을 바탕으로 투명한 물체를 구별하기 위한 편광 필터를 개발했습니다. 로이체는 이러한 전문 지식을 라벨링 기계와 같은 다른 어플리케이션 분야에도 적용했습니다. 당시, 로이체는 시장의 혁신 리더와 선도 기업들과 함께 크게 성장하였고 그럼으로써 더 많은 산업분야에 진출할 수 있었습니다.

로이체는 라벨링 기계를 위한 최초의 라벨 포크 GS 5를 개발했습니다.

또한 접근 보호를 위한 최초의 안전센서 SLS 89의 개발하면서 산업 안전 분야에도 진출했습니다. 이때부터 로이체는 안전 전문가로 성장하기 시작했습니다.
(사진: SLS 89)

1990년대

포토 센서에 대한 전문 지식과 다양한 산업 및 어플리케이션의 광범위한 산업 경험이 쌓이면서 로이체는 다양한 신제품을 개발했습니다. 개발의 모토는 항상 "고객이 자사 센서를 통해 효율적인 자동화 공정을 운영하여 특정 어플리케이션 분야에서 지속적으로 성공"할 수 있도록 돕는 것이었습니다.
이러한 생각을 바탕으로 로이체는 삼각측량 원리를 기반의 레이저 스캐너 컨셉을 구상했습니다. 그 결과 RS 2가 탄생했습니다. 또한 세계 최초의 바코드 위치 확인 시스템 BCL 21과 가장 작은 산업용 바코드 리더 BCL 8도 개발했습니다. 안전 전문 지식을 바탕으로 로이체는 단면 배선만을 이용한 세계 최초의 접근 보호용 안전 반사형 포토센서 SRK 96을 개발했습니다. (사진: BCL 21)

2000년대

로이체는 안전 역량을 더욱 확대하여 첫 번째 TOF 레이저 스캐너 RS 4를 측정 및 안전 버전으로 개발했습니다. 로이체는 또한 AS 인터페이스를 개발하여 이 사용자 조직과 IO-Link 컨소시엄의 창립 멤버가 되었습니다.
또한 포크 센서 분야에서도 세계 최초의 센서를 개발했습니다. Leuze의 GSU 14는 완전히 새로운 초음파 감지 원리를 적용하여 투명 또는 금속 코팅된 라벨을 감지하는 최초의 포크 센서입니다. (사진: GSU 14)

2010년대

추가 게이트웨이가 없는 최초의 바코드 리더인 BCL 300i와 세계에서 가장 빠른 라이트 커튼인 CML 700i를 출시하면서 또 다른 기술적 혁신을 이뤄냈습니다.

또한 RS 4 Safety를 발전시켜 최대 감지 범위와 두 개의 독립적인 보호 기능을 탑재한 안전 레이저 스캐너 RSL 400를 개발했습니다. 이는 Profinet를 포함한 다양한 버전으로 제공됩니다. 

스마트 프로세스 게이팅은 안전 라이트 커튼 MLC 530을 기반으로 하며, 별도의 뮤팅 센서 없이 컨베이어 라인에서 접근 보호를 가능하게 합니다.
로이체는 수년 동안 IO-Link 및 OPC UA를 사용해 왔습니다. 이는 표준화된 산업 통신을 가능하게 합니다. (사진: RSL 400)

2020년대

새로운 레퍼런스 기술(CAT, Contrast Adaptive Teach) 기반의 DRT 25C 센서를 통해 로이체는 스위칭 센서 분야에서 완전히 새로운 작동 원리를 제시했습니다.
최근에는 라벨링 기계에 특화된, 세계 최초의 광학 및 초음파 복합 감지 방식의 포크 센서 GSXU 14E를 개발했습니다. (사진: DRT 25C)


 

해외 지사

로이체는 언제 어디서나 빠르고 쉽게 고객을 만나는 것을 중요하게 생각합니다. 저희는 전 세계 3개 대륙의 생산 기지에서 제품을 생산하여 고객에게 빠르고 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다. 

R&D 센터

생산 기지

해외 지사

해외 영업소

인접국 유통망을 통해 공급

2024-09_Leuze_world_map_2074x1012px

로이체는 광센서근접 센서, 식별 센서, 데이터 전송 및 화상 처리 시스템, 산업 안전을 위한 구성요소, 서비스 및 솔루션을 판매하고 있습니다.

Leuze electronic Deutschland GmbH + Co. KG 지사는 독일 바덴 뷔르템베르크(Baden-Württemberg)의 오웬(Teck)에 위치한 본사 바로 근처에 있습니다. 우리 Sensor People은 유능한 컨설팅과 신뢰할 수 있는 고객 서비스를 제공합니다.  

 

연락처

로이체는 근접 센서, 근접 센서, 자동 식별 장치, 광모뎀 및 산업용 이미지 처리 솔루션 등을 개발하고 제조합니다.

포토 센서 기술의 혁신 리더인 로이체는 현재 본사인, 독일 바덴 뷔르텐베르크(Baden-Württemberg)의 오웬(Teck)에 1963년도에 설립되었습니다. Sensor People 로이체는 산업 자동화 분야에서 50년 이상의 경험을 쌓아온 혁신적이고 효율적인 센서 및 안전 솔루션 전문가입니다.
로이체의 제품 포트폴리오에는 자동화 기술을 위한 다양한 센서가 포함되어 있습니다. 변환 및 측정 센서, 식별 시스템, 데이터 전송 및 이미지 처리용 솔루션은 몇 가지 예가 됩니다. 로이체는 안전 전문 기업으로서 산업 안전용 센서, 서비스 및 솔루션에도 집중하고 있습니다. 또한 로이체는 물류 산업, 포장 산업, 공작 기계, 자동차 산업 및 실험실 자동화 분야에 중점을 두고 있습니다.

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
전화: +49 7021 573-0
팩스: +49 7021 573-199
이메일:  info@leuze.com 

 

로이체는 Safety at Leuze를 개발하고 있습니다. 이는 단순히 안전 제품만을 판매하는 것이 아니라

산업 안전을 위한 안전 서비스와 턴키 안전 솔루션까지도 제공할 수 있다는 의미입니다. 당사는 고객의 기계와 장비를 더욱 효율적이고 안전하게 만드는 것을 목표로 합니다. 로이체의 원동력은 바로 고객의 성공이기 때문입니다. 안전 전문가로서 당사는 이 분야에서 수십 년의 노하우를 보유하고 있으며 최초의 안전센서부터 AS 인터페이스의 발명 등 안전 분야에서 수많은 혁신을 이미 이뤄냈습니다. PROFIBUS가 연결된 최초의 안전 레이저 스캐너도 당사에서 개발했습니다. 또한 스마트 프로세스 게이팅은 별도의 뮤팅 센서가 필요 없어 컨베이어 라인에서 설치 공간을 절약하며 접근 보호 기능을 수행합니다. 당사의 안전 컨설팅은 전체적인 안전 컨셉 개발부터 안전 승인에 이르기까지 전체 프로젝트를 함께 합니다.

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

Industriestraße 17
82110 Germering
전화: +49 7021 573-0
팩스: +49 7021 573-199
이메일:  info@leuze.com 

저희는 고객과 Leuze electronic 그룹을 위해 PCB를 기반으로 한 통합 시스템뿐만 아니라 전자 조립품 및 인쇄 회로 기판을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 우수한 성능 대비 경제적인 가격으로 뛰어난 솔루션은 물론 개별 고객 맞춤 지원까지 제공하고 있습니다.

최신의 물류 기술 컨셉은 다양한 변형과 함께 수많은 로트 크기의 조합을 용이하게 합니다. 당사의 광범위한 기술 서비스는 단단하거나 연성의 PCB에 THT 및 SMT 부품을 장착하는 데 있어 유능하고 신뢰할 수있는 파트너가 되었습니다. 당사의 전문 분야는 유연한 캐리어 물질에 대한 연결 기술과 "패키지 온 패키지"(PoP) 솔루션을 포함한 미세 피치 BGA의 설치입니다. 광학 공정 제어를 위한 플라잉 프로브 및 AOI와 같은 최첨단 테스트 기술은 당사의 높은 품질 기준을 보장합니다.

 

Leuze electronic assembly GmbH

Stützenstraße 3
89619 Unterstadion
전화: +49 7393 9508-0
팩스: +49 7393 9508-49
이메일:  assembly@leuze.de
www.leuze-electronic-assembly.de 

소재지 소개(PDF)


 

Leuze_Sensor People18184

품질 표준

고객 만족이 로이체 성공의 기본 토대입니다. 로이체의 핵심 경쟁력은 검증 프로세스를 거쳐 높은 품질을 보장하는 최고의 센서 솔루션에 있습니다. 

로이체는 기업 가치를 실현할 뿐만 아니라 법률, 규정, 표준 등의 법적 지침을 잘 준수하여 고객의 기대와 요구를 충족시킵니다. 여기에는 미래 지향적인 기술을 사용하고 자원을 절약하여 지속가능한 방식으로 환경 보호에 솔선수범하는 당사의 노력도 포함됩니다. 

끊임없이 발전한 로이체의 신념과 품질에 대한 이해는 공인된 인증 기관으로부터 높게 평가받고 있습니다. 

자세히 알아보기 >

협력 및 파트너

당사는 유능한 파트너들과 함께 산업 자동화를 위한 혁신적인 센서 및 안전 솔루션을 50년 이상 개발해 왔습니다. 

협력 기업

ASI 컨소시엄

AS-International Association
로이체는 1991년에 AS 인터페이스가 설립된 이래로 관련 운영 기구의 영구 구성원으로서 통합형 AS-i 인터페이스를 사용하는 다양한 기본 및 안전 센서 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 인터페이스에는 Leuze가 개발한 AS-i 안전 모니터가 포함되어 있습니다.

www.as-interface.net 

IO-Link 컨소시엄

IO-Link 조직
IO-Link 컨소시엄의 창립 멤버로서 로이체는 최저 필드 레벨을 위한 새로운 인터페이스 표준을 형성하고 있습니다.

www.io-link.com 

HALCON

MVtec Software GmbH
Vision Acquisition 파트너인 MVtec Software GmbH와 함께 HALCON 산업용 이미지 처리 소프트웨어에 손쉽게 통합할 수 있는 LPS 3D 프로파일 센서용 인터페이스를 정의하였습니다.

www.mvtec.com 

Microsoft

Microsoft Corporation
Leuze와 Microsoft는 함께 바코드 리더 BCL 300i에 기반하여 인더스트리 4.0에 적합한 센서 솔루션을 개발하고 있습니다. 이 솔루션은 데이터를 Azure 클라우드로 직접 전송하고, 센서로도 다시 전송합니다.

www.microsoft.com 

가입 기관

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(독일기계설비산업협회)

www.vdma.org 

ZVEI

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.(전자전기산업협회 e.V.)

www.zvei.org 

AIM-D

Automatische Identifikation, Datenerfassung und Mob. Datenkommunikation(자동 식별·데이터수집·무선데이터통신 협회)

www.aim-d.de 

PNO

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PROFIBUS 사용자조직 e.V.)

www.profibus.com 

ODVA

Open DeviceNet Vendor Association

www.odva.org 

OPC Foundation

Open Platform Communications Foundation

www.opcfoundation.org 

PLCopen

Efficient automation future

www.plcopen.org 

CiA

CAN in Automation

www.can-cia.org