multi_station_access_guarding_in_forklift_truck_logistics_1400x400

フォークリフトロジスティックにおける複数ステーションの出入り口の保全

リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。

フォークリフトなどの産業用トラックが危険エリアへの引き渡しステーションで作業する場合には、出入り口を保全するのにフォークリフトと人の間の信頼できる区別が必要になります。一般に行なわれているセキュリティコンセプトは可能性が限定されていることが多く、安全な運転を行なうのに著しい構造的・工程的な介入が必要になります。このことは実際には妥協として相応に高い制約をもたらすことがあり、訓練を受けたオペレーターに高い程度の自己責任と規律を求める結果となります。このため、引き渡し作業の間にフォークリフトの横にセキュリティの抜け穴が生じることがあり、設備はフォークリフトが接近している間に運転速度を減速するか、さらには引き渡し作業の間に完全に停止しなくてはなりません。

フォークリフトロジスティックにおける複数ステーションの出入り口の保全に対する当社のセキュリティソリューションは、特にこのような用途に構想されています。当社のセキュリティソリューションは抜け穴のないセキュリティを実現し、同時に最適化された経過によって設備の高い活用度を実現します。

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-forklift-trucks-transfer-area_700x500px

要件:

クロスコンベアには、フォークリフトを使って材料の搬入と搬出が行なわれる複数の引き渡しステーションがあります。引き渡しエリア全体が人の接近に対して保護されなくてはなりません。フォークリフトが近づくと、対応するステーションが搬入を許可します。

ソリューション:

垂直方向の保護フィールドを備えるセーフティ・レーザースキャナがアクセスを保護します。各ステーションではその他のセンサがフォークリフトの動きを監視し、セキュリティシステムに情報を提供します。
これが、ステーションへの搬入に対して状況に応じて保護フィールドを適合させます。全過程が安全技術的に監視されます。

動作原理:

垂直方向の保護フィールドが危険エリアの前に設置されています。各ステーションは、さらにモニタリングセンサで制御されています。フォークリフトがステーションに接近した場合に限り、セキュリティシステムはこのステーションに対して保護フィールドにあらかじめ定められたエリアを解除します。他のステーションは、保護フィールドによって引き続き保護されています。フォークリフトが引き渡しエリアを再び離れるとすぐに保護フィールドは本来の状態に戻ります。フォークリフトはその際に中断することなく出入りを続け、全てのステーションを同時に互いに関係なく使用することができます。

お客様の利益

  • 当社のあらかじめ開発されている、工程に最適化されているセキュリティソリューションで、時間とお金を節約してください。
  • フォークリフトとオペレーターの間で信頼できる区別による
    引き渡しエリア全体の連続的な監視
  • お客様の設備のステーションの数に対して等級付けが可能
  • 搬送エリアと引き渡しエリアを安全に分離することで、それぞれの作業工程をさらに最適化できるようになりました。
  • 高い信頼性と可用性
  • 最適な操作保護
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

システムコンポーネントとセキュリティパラメータ

  セーフティセンサ:セーフティ・レーザースキャナ RSL 400
モニタリングセンサ:超音波・レーザーセンサ
システム制御:Siemens SIMATIC S7
Leuzeのセキュリティプログラム
EN ISO 13849-1に準じたPL d、IEC 62061に準じたSILCL 2
2チャンネルセーフティ出力

A Safe Bet for a Sweet Deal

2022/01/03 | ロイツェのセーフティ
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Application reference - Forklift truck logistics
Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)
Multi-station access guarding in forklift truck logistics