guarding_of_robot-agv_transfer_stations_1400x400

ロボット/FTS引き渡しステーションの保全

リスク判断から有効性の確認まで:セーフティソリューションを使ってお客様の設備の完全なソリューションを実現してください。当社のエキスパートチームのイノベーティブなセキュリティコンセプトは、効率的な材料の流れ、抜け穴のないセキュリティ、お客様の設備の高い可用性を保証します。従来のコンセプトでは限界があるような場合でも。常に法的に安定し、CE認証を受け、規範を遵守しています。このようにしてお客様の実行がとても簡単になります。
FTS(無人搬送システム)の引き渡しステーションとロボットセルでは、セキュリティサイクルの作成に際してステーションサイクルの間の全ての動きのプロセスが考慮されています。このことによって、FTSがステーションに移動する間、引き渡し位置に到達した時、ステーションから出て行く時のセキュリティ機能の全体的な観察も必要となります。FTSは、それ自体としては、(セーフティ・レーザースキャナ RSL 400などの)内蔵されたセキュリティ機能によって保護されています。ロボットセルは、セーフティセンサによって人が危険な作業エリアに近づいているかどうかを認識します。ただし、FTSとロボットの間で材料の引き渡しを自動化するには、セキュリティがサイクル全体にわたって常に保証された状態にあるように、これらのセキュリティシステムが全て協調しなくてはなりません。まさにこのような協調の考え方は、ロボット/FTSの引き渡しステーションに対する当社のセキュリティソリューションの基本となっています。
APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px

要件: 

引き渡しステーションのロボットおよび作業エリアの危険エリアが、工程の全期間にわたって人が立ち入らないように保護される必要があります。その際に車両は、作業エリアを自動的に移動し走り去ることができます。

ソリューション: 

引き渡しステーションの全てのエリアは、セーフティ・レーザースキャナで保護されています。お客様の保護フィールドは、人の接近と立ち入りを認識します。FTSが通過する際に、FTSの輪郭が保護フィールドからフェードアウトされます。このようにして、ステーションは最適に保護されます。

動作原理: 

セーフティ・レーザースキャナは、その保護フィールドによってロボットセルへのアクセスを保護します。同時に、監視エリアにあるFTSの位置を認識します。セキュリティソリューションは、保護フィールドのスイッチを切り替えることでFTSの輪郭をフェードアウトするのにこの情報を使います。FTSは、保護フィールドによっていわば「包囲」されていることになります。このようにしてFTSは自動的にステーションの中に移動して、停車位置で材料を引き渡し、次にステーションを再び離れることができます。その際にセキュリティレベルは、全サイクルを通じて保たれます。

お客様の利益

  • 人の接近と立ち入りの監視
  • 全サイクルにわたって抜け穴のないセキュリティ
  • 部品搬送に制限がありません、 例えば、前方や側面に突き出している部品
  • 自給自足のシステム、非常に簡単にできるシステムの統合
  • あらかじめ開発されているセキュリティソリューションが、全ての用途にそれぞれ適用されます。
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

システムコンポーネントとセキュリティパラメータ

 

セーフティセンサ:セーフティ・レーザースキャナ RSL 400

システム制御:Siemens SIMATIC S7
Leuzeのセキュリティプログラム

EN ISO 13849-1に準じたPL e、IEC 62061に準じたSILCL 2

2チャンネルセーフティ出力

A Safe Bet for a Sweet Deal

2022/01/03 | ロイツェのセーフティ
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Safety Solutions - Flyer (PDF, ~0.8 MB)
Guarding of robot/AGV transfer stations