包装、センサ、ソリューション。

包装機械と消費財メーカーに対する要求は高くて力強く、消費者は革新的で持続可能な包装材を求め、ブランドと消費者保護は重要性を増し、電子商取引は小売業におけるトレンドとなっています。食品産業、飲料充填産業、医薬品産業における包装工程は、ますます柔軟で効率的そして、高い知能を有するものになっていかなければなりません。

当社の幅広い製品ラインナップには、包装工程全体に対応するセンサがあり、それぞれお客様の要件に合わせてカスタマイズされています。ソーセージやチーズの加工、または医薬品業界では衛生要件が非常に高いですが、飲料業界ではスピードと効率がさらに重要です。製菓包装では、柔軟性と容易なフォーマット変更が焦点となります。当社は60年以上にわたり、お客様とともに、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを開発してきました。標準センサ、特殊用途センサ、完全なソリューションのいずれであってもです。私たちの目標は、お客様のシステムが利用可能であり、生産プロセスが信頼性、安全性、追跡可能であることを保証することです。

ICON_Packaging_gross_700x500px

包装産業分野向けの注目製品

シンプルビジョンセンサ:IVS 108 および IVS 1048i / DCR 1048i

光学センサのように使いやすく、カメラシステムに匹敵する高性能。これがロイツェ独自のシンプルビジョンコンセプトです。シンプルビジョン・シリーズは、産業自動化において画像処理への迅速かつ容易な導入を実現します。

衛生に配慮する必要のある製造工程向けの新しいセンサシリーズ

衛生デザインの53CシリーズとWash-Down設計の55Cの新たなステンレススチールセンサプラットフォームは、特に衛生要件が高まる用途向けに開発されました。

PRK 18Bシリーズの回帰反射式光電センサは、高速で移動する透明度の高い容器の検出アプリケーションに最適なソリューションです。高速回帰反射式光電センサは、非常に高速かつ確実にプリフォーム、PETまたはガラスボトルを検出します。特殊な追跡機能により汚れを補正し、清掃間隔を延ばすことができます。

シンプルビジョンセンサ:IVS 108 および IVS 1048i / DCR 1048i

光学センサのように使いやすく、カメラシステムに匹敵する高性能。これがロイツェ独自のシンプルビジョンコンセプトです。シンプルビジョン・シリーズは、産業自動化において画像処理への迅速かつ容易な導入を実現します。

衛生に配慮する必要のある製造工程向けの新しいセンサシリーズ

衛生デザインの53CシリーズとWash-Down設計の55Cの新たなステンレススチールセンサプラットフォームは、特に衛生要件が高まる用途向けに開発されました。

PRK 18Bシリーズの回帰反射式光電センサは、高速で移動する透明度の高い容器の検出アプリケーションに最適なソリューションです。高速回帰反射式光電センサは、非常に高速かつ確実にプリフォーム、PETまたはガラスボトルを検出します。特殊な追跡機能により汚れを補正し、清掃間隔を延ばすことができます。


 

生産・包装プロセス向けの革新的なセンサソリューション

食品、医薬品、化粧品などの加工や包装には、衛生面への配慮と頑丈さが求められます。わたしたちは、オーダーメイドのセンサ・自動化ソリューションにより、包装機械メーカや消費財メーカをサポートします。 

当社のセンサは、食品、飲料、医薬品、化粧品の一次および二次包装、さらには最終包装におけるお客様の業務用に特別に開発されたものです。

ロイツェの様々な包装用センサをご覧ください。

Detection of transparent objects

APIC_VPT_PRK18_Preformblasen2_700x500px

The detection of transparent objects often poses a challenge for sensor systems. We offer sensors specially designed to detect preforms, bottles and films.

Optimized for transparent objects

Beverage filling

Detection through film

LS25C_schlauchbeutelmaschine_neu

To seal the film and to separate the products, their position inside the film first needs to be detected. The most powerful throughbeam photoelectric sensors detect packaging contents through the film. 

Throughbeam photoelectric sensors 

Contrast and cut mark detection

KRT3B_schlauchbeutelmaschine_mit_Strahl

Contrast sensors are developed to detect defined markings on objects during packaging processes. These contrast markers are located on film, bag and blister packaging or on labels.

Contrast sensors

APIC_PA_HRT53_slicing_machine_cheese_wl_700x500px
PPIC_Optical_sensors_a4cross_700x500px
KRT3B_schlauchbeutelmaschine_mit_Strahl_700x500px
PPIC_Contrast_sensors_a4cross_700x500px

 

アプリケーション分野

適用分野とダウンロード

Our packaging expert is here for you: Andreas Eberle

Ph.: 07021 / 573 177

E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com


 

適用分野とダウンロード

Technology report: Absolute Hygiene

2023/10/01 | 包装産業
Bild1_(2)
Hygiene-sensitive production and packaging processes require sensors that meet the most stringent requirements. Leuze makes this possible with sensor series intended for the food industry and with its many years of application know-how.

When apples go swimming

2023/05/22 | 包装産業
swimming_apples_700x500px
By the time an apple reaches the supermarket and the consumer, it has already been through many different processes: It has been picked, checked, stored, sorted and packaged. Few companies are as familiar with these processes as BayWa Obst GmbH & Co. KG. The company's main location for the sorting and packaging of pome fruit is located in Kressbronn am Bodensee. BayWa has had premises there since 1967. A glimpse behind the scenes is exciting for apple fans, but also from a production-related point of view because Leuze sensor technology is used at multiple points to enable the processes to function safely and efficiently.

Best quality, non-stop

2023/03/10 | 包装産業
p05054-195_LowRes
Beer lovers in South West Germany are familiar with these traditional brands: Dinkelacker, Wulle Biere, Schwaben Bräu, Sanwald, Cluss or Haigerlocher. They are all regional beer specialties, each with its own character, and are brewed by Dinkelacker. The family brewery has been in existence since 1888. It was founded by Carl Dinkelacker in the Tübinger Straße in the heart of Stuttgart. And it is still headquartered there today. The company has always placed great importance on the best raw materials. They form the basis for the quality of the beers - whether Kellerbier in a swing top bottle, top-fermented wheat beer or non-alcoholic Pilsner. This quality standard is also reflected in the technical components used in production. For this reason, Dinkelacker has long been relying on Leuze application know-how, as well as sensor technology that meets the most stringent requirements for reliability, robustness and hygiene

A real piece of the ice age, bottled

2022/02/28 | 包装産業
Header_p04847-Romina-301
"Untouched since the ice age" is not a marketing slogan, but a fact - a real piece of the ice age that still exists today: When the ice melted, immense amounts of water drained away into the rock of the Swabian Alp mountains. The earth shifting in an unusual way then caused this reservoir to be sealed off approximately 400 meters below the outside world. Since then, heavy layers of impermeable stone have prevented rainwater from seeping through to the reservoir and have protected it from all the environmental influences of our time.

Increase productivity, reduce waste

2022/02/01 | 包装産業
csm_Bild_1_fe635f0883
In addition to the demands on productivity, high expectations of consumers and retailers weigh on food manufacturers and processors. They expect not only safe and qualitatively perfect foodstuffs. In addition to adhering to legal regulations, they increasingly require additional certifications from their suppliers. To simultaneously comply with the legal requirements, meet the standards of the retail chains and satisfy the expectations of the consumers, functioning automation technology is essential for food manufacturers and processors. This means: They need intelligent technologies and services to allow them to meet the high standards with regard to food safety as efficiently as possible, in compliance with guidelines and while making the most efficient use of resources.

SN Maschinenbau: Three tasks, one visualization

2022/01/31 | 包装産業
csm_bild_3_9f8526bdda
Whether sauces, snacks or ready meals have to be filled and packaged, high throughput and quick format changes matter in the packaging systems and food industry – And to the highest standards of quality and hygiene, too. For this purpose, the sensors used have to be able to do one thing above all: meet high demands for power, flexibility and hygiene all at the same time.

Quality is the number 1 key to success

2017/07/31 | 包装産業
csm_bild1_e28857fe8b
The Bavarian dairy products and fruit juice producer Gropper is committed to quality – not only of the products that they produce and bottle themselves. When selecting their partners and suppliers the company also sets high quality requirements. They rely on Leuze electronic for the secure monitoring of dangerous processes. The manufacturer of optical sensors offers an economical and space-saving safety solution here, which keeps with the stipulated machinery directive requirements.

Packaging technology industry brochure (PDF, ~9 MB)