油圧プレスブレーキ

油圧プレスブレーキ、曲げプレス機、曲げ機では、さまざまな板金部品が曲げ加工によって製造されます。場合によっては非常に大きな力が作用します。これらや製造される部品の外寸が大きいため、様々な安全要件が必要となります。

当社の頑丈なセーフティライトカーテンは、必要に応じ操作点を保護します。このシリーズには様々なモデルがあります。そのため、ほぼすべての要件に完璧なソリューションを提供します。柔軟なブランキング機能により、さまざまなワークピースに対応し、安全で効率的な使用を可能にします。

IB_Werkzeugmaschine_Gesenkbiegepresse_2400x1542px
[01] 機械下部に手が入らないように操作点を保護
1_APIC_MT_MLC530 blanking_wl_orig Kopie

要件:
操作点の保護は、保護領域への侵入を検出する必要があります。ただし、保護領域内で固定または可動する機械部品やワークピースは許可され、シャットダウンを引き起こしてはなりません。

ソリューション:
MLC 530セーフティライトカーテンは、固定ブランキング、浮動ブランキング、分解能低減の機能を備えています。これらの機能は、保護領域内に特定のオブジェクトを許可するように設定することができます。

[02] 機械後部への侵入防止
2_APIC_MT_MLC_Press_bending_press_back_wl Kopie

要件:
機械後部への侵入は、感電保護装置で警戒する必要があります。保護装置とオペレータの間の必要な距離はできるだけ小さくします。

ソリューション:
ELCおよびMLCシリーズのセーフティライトカーテンは、分解能が高く、指や手を正確に検出します。これにより、短い安全距離を実現することができます。マルチライトビーム・セーフティバリアMLDシリーズは、安全距離を長くするための代替ソリューションとして利用可能です。

[03] セーフティセンサの統合
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie_(1)

要件:
複数のセーフティセンサを機械またはシステム制御に統合する必要があります。例えば、ロック解除のための遅延時間や信号接続などの機能も設定する必要があります。

ソリューション:
拡張可能な安全制御MSI 400の基本モジュールは、24の安全入力/出力と産業用イーサネットプロトコルのイーサネットインターフェースが搭載されています。安全制御は、ライセンスフリーの設定ソフトウェアMSI.designerを使用して、迅速かつ効率的に設定できます。

[04] 注文データの検出
4_APIC_MT_MLC300_MLC500_hand_held_scanner_die bending press_wl Kopie

要件:
顧客および生産オーダーの処理中、個々の注文を記録し割り当てるためには、各注文に対応する注文書で1Dまたは2Dコードを読み取る必要があります。 

ソリューション:
IT147xgモバイルコードリーダは、一般的に印刷されているすべての1Dおよび2Dコードを検出します。特に人間工学に基づいた筐体デザインは、連続使用中のユーザーに優しい設計です。頑丈なデバイスは、衝撃や床への落下にも耐えられます。IT199xiは、油や洗浄剤などの汚れにも特に耐性があります。