Safety_Visualisierung_1400x400px_01

安全性をさらに追及。

世界中のすべての安全用途に。

世界の産業は常に変化しています。それに伴い、人とシステムを保護するためのセーフティ・コンセプトにも複雑な要件が求められます。あらゆる安全要件を満たす包括的なポートフォリオにより、私たちはお客様に安全性、効率的な素材の流れ、そして世界で最高の稼働水準を提供します。
csm_apic_at_rsl455_navigation_wl_psd_a0743eacd0

セーフティアプリケーション

効果的なソリューションは、関連する要件を包括的に理解することから始まります。当社の専門的なアプリケーションのノウハウと、中核産業における長年の経験から、安全関連のアプリケーションに関する独自の見識を提供することができます。
アプリケーション例: 

操作点保護

侵入防止

範囲警戒

侵入防止柵の警戒

安全制御コンポーネントによるセーフティセンサの評価

アプリケーションの専門家
csm_leuze_img_0104_edited_cmyk_isocoatedv3_feb0aadd46

効果的なソリューションは、関連する要件を包括的に理解することから始まります。当社の専門的なアプリケーションのノウハウと、中核産業における長年の経験から、安全関連のアプリケーションに関する独自の見識を提供することができます。規範や標準に関する広範な知識と組み合わせることで、複雑な課題でも効果的かつ効率的に解決できる的を絞った回答を提供します。

すべてを一元管理
csm_leuze_sensor_people18613_edit_rgb_ca4de7c042

それぞれの要件に柔軟なソリューションが必要です。高品質な製品とインテリジェントなシステム、そして適切な技術的アドバイスとサポートが、当社のセーフティポートフォリオの基礎となっています。豊富な製品ラインナップをご活用ください。わたしたちのポートフォリオの多様性は、センサから制御に至るすべての要素を1つの会社から提供できることを意味します。すべての製品が使いやすく、相互に最適に適合します。

革新的な安全性
csm_leuze_sensor_people_222044_edit_rgb_b48329f344

新たな挑戦には革新的なアプローチが必要です。私たちは、既存の要件をより良く満たし、新たな課題に効果的に対応するために、常に新しい製品やシステムソリューションを開発しています。特に光学センサの範囲では、新しい技術コンセプトにより、何度もマイルストーンを打ち立てることができます。最初の光電センサからスマート・プロセス・ゲーティングのようなコンセプトまで、私たちは産業界の進歩を積極的に形成しています。

経験豊富な安全専門家
csm_leuze_adobestock_235343603_edited_cmyk_isocoatedv2_78b06ea527

持続可能な機械の安全は、安全システムの専門的な計画から始まります。それは機械のライフサイクル全体にわたります。経験豊富な公認の安全専門家が、適切なアドバイスでお客様をサポートします。30年以上にわたる機械安全の経験と、Sensor Peopleの献身的な取り組みをご活用ください。

アプリケーションレポート

A Safe Bet for a Sweet Deal

2022/01/03 | ロイツェのセーフティ
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.