Leuze_Headquarter_ohneKeyVisuals_1400x400_V4

企業概要

ロイツェは、自動化技術における国際的なセンサの専門家です。私たちSensor People(従業員)は、好奇心と決断力を持ち、60年にわたり産業オートメーションにおける革新と技術的なマイルストーンの先駆者となってきました。お客様の成功が私たちの原動力です。
昨日、今日、そして、明日へ。

ロイツェについて

csm_1963_199aa69a74

私たちのハイテクポートフォリオには、オートメーションのためのさまざまなセンサが数多く含まれています。例えば、切換や測定のためのセンサ、識別システム、データ伝送や画像処理ソリューションなどがあります。安全関連の専門家として、作業安全用の部品、サービス、ソリューションにも重点を置いています。

私たちは、特定の深いアプリケーションノウハウと、長年の経験を積んでいる重点分野に集中しています。これには、イントラロジスティクス、包装産業、工作機械、自動車産業、ラボラトリーオートメーションの分野が含まれています。

csm_PICT2509_f32443834c

ロイツェは、南ドイツのOwen/Teckに設立されました。現在、世界中で1,600人を超えるSensor People(従業員)が常に変化し続ける産業分野でお客様を成功に導くため、前進と変革への決意と情熱を持って働いています。ロイツェは、技術コンピテンスセンターや、21の販売拠点、40を超える国際的な販売代理店によってサポートされています。  

数字で見るロイツェ

当社は、お客様とともに明日のイノベーションを創造するため、グローバルに展開しています。

1963年

設立

5

生産拠点

1600

世界のSensor People(従業員数)

21

支社

325

売上高百万ユーロ、2023年 

> 40

販売代理店

イノベーションの歴史

1963年

私たちロイツェのイノベーションの歴史は、1963年、オヴェン/テックにあるロイツェ・テキスタイルの工場部門から始まりました。そのうちの6人により最初のロイツェ電子センサが開発されました。当初は、これらのセンサは自社の繊維部門で使用されていました。しかし、すぐに他の産業分野の顧客にも販売されるようになりました。

「私たちは常に未来に目を向け、お客様の希望やニーズに耳を傾けてきました。そのため、当初から、私たちはこうして創造的なソリューションを考え出し、今日の私たちを作り上げてきました。私たちの目標は、お客様の用途に応じたアプリケーションを永続的に成功させることです。昨日、今日、そして明日。」と、創業者のクリストフ・ロイツェは述べています。

1960年代

機械式スイッチは、摩耗のない非接触型反射センサへと置き換わっていきました。部品が小型化されることにより、小型設計が可能となりました。RK 06/1では世界最小の反射ヘッドが開発されました。 こうして開発されたのが、世界最小の反射ヘッド「RK 06/1」です。これにより、ロイツェは新たな産業分野、とりわけ印刷産業を開拓することになります。
(写真:RK 06/1)

1970年代

金属筐体、小型設計、安定した固定技術を備えたロイツェセンサは非常に頑丈です。そのため、レンガ工場や木材産業などの過酷な環境条件に対して打ってつけでした。このようにして、初のロイツェ回帰反射式光電センサRK18が開発されました。

倉庫物流におけるケーブルの引き回しが、初めて非接触データ伝送に置き換えられました。これが世界初のデータ伝送光電センサ、ロイツェのDDLS 78の幕開けとなりました。 

(写真:DDLS 78)

1980年代

ロイツェは包装産業分野に参入し、まもなく非接触型反射ヘッドを備えた初の回帰反射式光電センサPRK 72を開発し、飲料充填産業にも参入しました。ここで得た産業分野での経験が、透明な物体を区別するための偏向フィルタの開発につながったのです。ロイツェはさらに、この専門的経験を、ラベル貼付機などの他の用途にも展開していきました。こうして、当時の技術革新推進者やマーケットリーダーとともに飛躍的な成長を遂げ、さらに多くの産業分野が加わりました。

ロイツェはラベル貼付機用の最初のラベルフォークGS 5を開発しました。

重要なマイルストーンは、SLS 89の開発です。これは侵入防止用の初のセーフティセンサです。こうして、ロイツェはセーフティのエキスパートになる基礎を築いたのです。
(写真:SLS 89)

1990年代

ロイツェは、光学センサの専門知識を深め、様々な産業分野やアプリケーションでの豊富な経験を生かし、数多くの新開発製品を生み出してきました。お客様のアプリケーションを長期にわたって成功させるために、プロセスの自動化と効率化を常に目指しています。
こうしてロイツェは、三角測量の原理をレーザースキャナのアイデアを初めて開発しました。それによりRS 2が誕生しました。さらに、世界初のバーコード位置決めシステムBCL 21や、最小の産業用バーコードリーダBCL 8もロイツェが開発しました。ロイツェは、自社の安全に関する専門知識から、片側配線のみの侵入防止用回帰反射型光電センサSRK 96を世界で初めて開発しました。(写真:BCL 21)

2000年代

ロイツェは安全に関する専門知識をさらに広げ、測定用とセーフティ用の両方を備えた、初のTOFレーザースキャナRS 4を開発しました。さらにロイツェはを考案し、このユーザ組織とIO-Linkコンソーシアムの創立メンバーとなりました。
フォークセンサの分野においても世界初の製品は続きます。ロイツェのGSU 14は、世界で最も早く、そして最も正確なラベルフォークです。さらに超音波という完全に新しい検出原理を採用しています。(写真:GSU 14)

2010年代

BCL 300iは、ゲートウェイを追加しない初のバーコードリーダとして、またCML 700iは世界最速のライトカーテンとして、新たな技術的マイルストーンを打ち立てました。

ロイツェの RS 4 セーフティをさらに発展させたのが、最大の動作範囲と2つの独立した保護機能を備えたセーフティ・レーザスキャナRSL 400 です。PROFINETを含む様々なモデルが利用可能です。 

Smart Process Gatingは、セーフティ・ライトカーテンMCL 530を基にしており、ミューティングセンサなしでコンベアラインの革新的な侵入防止を実現します。
IO-LinkとOPC UAは当社にはすでに何年も前から導入されています。これにより、標準化された産業用通信を実現できます。(写真:RSL 400)

2020年代

完全に新しい基準技術を基にしたDRT 25C、つまりContrast Adaptive Teach CATにより、Leuzeはスイッチングセンサにおいて完全に新しい動作原理を作り出しました。ロイツェは、コントラスト・アダプティブ・ティーチ(CAT)技術を採用したDRT 25Cによって、スイッチングセンサの全く新しい機能原理を生み出しました。
初の光フォークセンサ、そして後に初の超音波フォークセンサを開発したロイツェは、光と超音波の2つの検出原理を1つのコンパクトなセンサに結合し、ラベル付け機専用にGSXU 14E複合フォークセンサを開発しました。(写真:DRT 25C)


 

拠点一覧

私たちの目標は、いつでも迅速かつ便利に、直接会って利用できることです。ロイツェは製品を世界3大陸で生産しているため、信頼性の高い製品供給と迅速な納品が可能です。 

テクノロジーコンピテンスセンター

生産拠点

支社

代理店

近隣諸国を通じた流通

2024-09_Leuze_world_map_2074x1012px

当社は、光学センサ、誘導センサ、識別システム、データ伝送、画像処理システム、部品、サービス、作業安全のためのソリューションを販売しています。

販売会社であるLeuze electronic Deutschland GmbH + Co. KGは、バーデン・ヴュルテンベルク州オヴェン/テックにある本社のすぐ近くにあります。私たちSensor Peopleは、専門的なアドバイスと信頼性の高いカスタマーサービスを提供します。  

 

連絡先情報

当社は、光学センサ、誘導センサ、識別システム、データ伝送システム、画像処理システムの開発・製造を行っています。

光学センサのイノベーションリーダーとして、ロイツェは1963年にバーデン・ヴュルテンベルク州オヴェン/テックにある現在の本社に設立されました。60年以上の経験から、私たちSensor Peopleは、産業自動化技術において革新的かつ効果的なセンサと安全ソリューションのエキスパートになりました。
私たちのハイテクポートフォリオには、オートメーションのためのさまざまなセンサが数多く含まれています。例えば、切換や測定のためのセンサ、識別システム、データ伝送や画像処理ソリューションなどがあります。安全関連の専門家として、作業安全用の部品、サービス、ソリューションにも重点を置いています。私たちの焦点を当てている分野は、イントラロジスティクス、包装産業、工作機械、自動車産業、およびラボラトリーオートメーションです。

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
Tel +49 7021 573-0
Fax +49 7021 573-199
メール:  info@leuze.com 

 

ロイツェでは安全に関するサービスを開発しています。これは、単なる製品のみを意味するものではありません。

これには、作業安全のためのセーフティサービスや立ち上げサポートも含まれています。私たちの目的は、お客様の機械やシステムをより効率的に、より安全にすることです。お客様の成功が私たちの原動力です。セーフティの専門家として、私たちは数十年のノウハウを持っており、最初の保護センサの発明に至るまで、すでに数々のセーフティ・イノベーションのパイオニアとなっています。PROFIBUS接続を備えた初のセーフティ・レーザスキャナも当社の発案です。Smart Process Gatingも同様で、コンベア ライン上で省スペースかつ侵入防止が可能なセンサレス・ミューティングを提供します。当社の安全コンサルティングは、安全コンセプト全体を開発し、プロジェクト全体を通じて安全承認されるまでお客様に付き添います。

 

Leuze electronic GmbH + Co. KG

Industriestraße 17
82110 Germering
Tel +49 7021 573-0
Fax +49 7021 573-199
メール:  info@leuze.com 

こちらの拠点は、ロイツェ・エレクトロニックグループに対してだけでなく、外部のお客様に対しても、電子機器や組み立てプリント基板、それらに基づく一体型システムを開発、製造、販売し、優れた革新的ソリューション、高いコストパフォーマンス、お客様ごとのサポートを提供しています。

高度な物流技術は、大きなロットサイズと、数多くのモデルとの組み合わせを可能にします。豊富な技術サービスにより、当社はフレキシブル基板やリジッド基板へのTHT部品およびSMT部品の取り付けにおいて、専門性と信頼性のあるパートナーとなっています。専門分野は、フレキシブルな基材上の接続技術と、Package on Package (PoP)ソリューションを含む ファインピッチBGAの実装です。光学プロセス検査用のフライングプローブやAOIなどの最新のテスト技術により、当高い品質基準を保証します。

 

Leuze electronic assembly GmbH

Stützenstraße 3
89619 Unterstadion
Tel +49 7393 9508-0
Fax +49 7393 9508-49
メール:  assembly@leuze.de
www.leuze-electronic-assembly.de 

ロイツェの拠点紹介(PDF)


 

Leuze_Sensor People18184

品質基準

お客様の満足が私たちの成功の基盤です。私たちのコアコンピタンスは一流のセンサソリューションであり、その高い品質は、テストして有効性が確認されたプロセスにより保証されています。 

私たちは、企業価値および法律、方針、標準の遵守を通じて、法的および顧客の基準と期待の遵守を保証します。また、未来を見据えた技術の活用や資源の節約を通じて、持続可能な環境保護にも取り組んでいます。 

品質に対する私たちの要求と理解は常にアップデートされているとともに、認証機関によって高いレベルの品質が確認されています。 

詳細はこちら >

協力・パートナー

ロイツェは強力なパートナーとともに、60年以上にわたって産業オートメーション向けの革新的なセンサソリューションおよび安全ソリューションを開発してきました。 

協力

ASIコンソーシアム

AS-International Association
ロイツェは、1991年にASインターフェースが設立されて以来、関連団体の常任メンバーとして、ロイツェが開発したAS-iセーフティコントローラ、AS-iセーフティモニタなどのAS-iインターフェースを統合した標準およびセーフティセンサソリューションを幅広く提供しています。

www.as-interface.net 

IO-Linkコンソーシアム

IO-Link Organisation
IO-Linkコンソーシアムの創設メンバーの一人として、Leuzeは最下層のフィールドレベルに対する新規インターフェース規格に関与しています。

www.io-link.com 

HALCON

MVtec Software GmbH
Vision Aquisition PartnerであるMVtec Software GmbHと協力して、画像処理ソフトHALCONに容易に統合するためのLPS 3Dプロファイルセンサ用のインターフェースを定めました。

www.mvtec.com 

Microsoft

Microsoft Corporation
ロイツェとマイクロソフトは、バーコードリーダBCL 300iを基にして、データをAzure Cloudに直接送信し、センサに戻すというI4.0対応のセンサソリューションを共同で開発しています。

www.microsoft.com 

所属団体

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

www.vdma.org 

ZVEI

Central Association of the Electrical Engineering and Electronics Industry

www.zvei.org 

AIM-D

Automatic identification, data acquisition and mob. data communication

www.aim-d.de 

PNO

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

www.profibus.com 

ODVA

Open DeviceNet Vendor Association

www.odva.org 

OPC Foundation

Open Platform Communications Foundation

www.opcfoundation.org 

PLCopen

Efficient automation future

www.plcopen.org 

CiA

CAN in Automation

www.can-cia.org