60 anni di Leuze - La storia della nostra marca
Dalla filatura e tessitura del cotone a esperti mondiali di sensori: festeggiamo il nostro 60° anniversario.
Leuze stabilisce nuovi standard di mercato e fissa pietre miliari tecnologiche sempre nuove come, ad esempio, il primo sistema al mondo di posizionamento a codici a barre BCL 21 o il laser scanner di sicurezza RSL 400 dalla portata massima. È con curiosità e determinazione che noi, 1600 «Sensor People» in tutto il mondo, sviluppiamo soluzioni di sensori e di sicurezza innovative ed efficienti. In questo modo, contribuiamo al successo duraturo dei nostri clienti anche in futuro.
Scoprite di più sulla nostra azienda a conduzione familiare e sulla marca Leuze.
Buona lettura!
Pietre miliari della storia aziendale
![]() | Gli esordi di Leuze electronic
|
![]() | La prima filiale
|
![]() | L'espansione in EuropaGià all'inizio degli anni '80 Leuze aveva fondato le prime filiali in altri Paesi europei. Le prime succursali Leuze in Svizzera e Francia sono le filiali più antiche a livello internazionale. Nella foto si vede l'ex direttore della filiale francese Adrian van Dravik insieme a Christof Leuze e Günther Stiefelmeyer. |
![]() | Internazionalizzazione e acquisizione di LumiflexA partire dagli anni '90 vengono intrapresi grandi passi verso l'internazionalizzazione, dapprima in direzione dell'America settentrionale e meridionale e in seguito anche verso l'Asia. Nel 1993 viene acquisita la Lumiflex GmbH. Dal 2016 l'attuale reparto di sviluppo ha sede a Germering, nei pressi di Monaco di Baviera. |
![]() | La presenza a livello mondialeOggi i «Sensor People» sono presenti in tutto il mondo con tre centri di competenza tecnologica e oltre 20 succursali Leuze. Inoltre, Leuze è supportata in altri 27 Paesi da circa 30 partner. |
![]() | La sede centrale di OwenÈ da Owen che il Gruppo Leuze viene diretto centralmente e a livello mondiale. La sede centrale di Leuze non è solo il quartier generale dell'azienda bensì anche il principale sito produttivo, con una superficie di produzione pari a 3.200 metri quadrati. I «Sensor People» realizzano i propri sensori in quattro diversi continenti. Nel 2019 viene inaugurato il centro di competenza tecnologica e di distribuzione di Singapore. |
![]() | Il centro di distribuzione internazionale e lo stabilimento in MalesiaNel 2020 apre i battenti il centro di distribuzione internazionale di Unterlenningen. Segue, due anni dopo, il nuovo stabilimento Leuze di Malacca (Malesia). |

Pietre miliari tecnologiche
![]() | La svolta arriva con la testina a riflessione più piccola al mondoDa sempre, Leuze trova insieme ai propri clienti la soluzione migliore per le loro applicazioni di sensori. È così che è nato uno dei primi prodotti della marca: la testina a riflessione, all'epoca la più piccola al mondo. |
![]() | Il primo lettore di codici a barre industriale BCL 10A metà degli anni ‘80, Leuze riesce a stabilire un nuovo standard di mercato con il primo lettore di codici a barre industriale BCL 10.
Ingresso nel settore della tecnologia dell'automazione per la sicurezza sul lavoroCon lo sviluppo della prima fotocellula di sicurezza per la protezione di accesso SLS 89, Leuze fa il suo ingresso nel settore della tecnologia dell'automazione per la sicurezza sul lavoro. |
![]() | Il primo sistema al mondo di posizionamento a codici a barreI sensori trovano impiego sempre più spesso nelle applicazioni di posizionamento. Così, negli anni '90, nasce il primo sistema di posizionamento a codici a barre al mondo, chiamato all'epoca ancora lettore di codici a barre BCL 21.
Scanner laser di sicurezza con principio della triangolazioneUn prodotto sviluppato internamente della linea «Safety at Leuze», di cui l'azienda è particolarmente orgogliosa, è il primo laser scanner di sicurezza RS 2 dotato di principio della triangolazione. Già negli anni '90, quando i sistemi di trasporto a guida automatica (FTS) sono ancora in fase embrionale, Leuze riconosce che questi sistemi sono destinati ad affermarsi prima o poi nel trasporto merci. |
![]() | Forcella per etichette con innovativo principio di rilevamentoNegli anni 2000 dal know how acquisito dai «Sensor People» nasce un'innovazione assoluta: la forcella per etichette GSU 14, la più rapida e precisa al mondo. E con un principio di rilevamento totalmente nuovo: ad ultrasuoni.
Cortine fotoelettriche di sicurezza: in continua evoluzioneGià negli anni '90 Leuze sviluppa le prime cortine fotoelettriche di sicurezza. Negli anni 2000 la gamma viene fortemente ampliata grazie ai modelli Compact Plus e Solid. |
![]() | Sistema di posizionamento laser per l'intralogisticaL'intralogistica è un settore chiave per Leuze. Come soluzione per le applicazioni nell'ambito dell'intralogistica risulta ideale il sistema di posizionamento laser AMS di Leuze.
RSL 400: portata massima garantitaUn vero e proprio fiore all'occhiello è l'RSL 400 con PROFIsafe: si tratta di un laser scanner di sicurezza con massima portata e due funzioni di protezione indipendenti. |
![]() | Novità mondiale GSX 14EIl sensore a forcella combinato GSX 14E rappresenta una vera novità mondiale: questo sensore unisce i due principi di rilevamento (quello ottico e quello ad ultrasuoni) in un unico sensore compatto.
Design ottimizzato sotto il profilo dei costi grazie alle cortine ELC 100Le cortine fotoelettriche di sicurezza ELC 100 servono a proteggere i punti pericolosi e consentono di realizzare un design macchina ottimizzato dal punto di vista dei costi. |


60 anni di Leuze - The Sensor People
La storia di un'azienda riflette sempre anche la storia del suo tempo. Scoprite di più sulla marca e sulla famiglia che ha creato l'azienda Leuze. Troverete maggiori informazioni anche sulle soluzioni di sensori e di sicurezza sviluppate dai «Sensor People» per consentire ai propri clienti di avere sempre successo in un settore in continua evoluzione.
La parola ai nostri soci
Il bello di questo anniversario è che due dei fondatori partecipano attivamente all'organizzazione dell'evento. Christof e Helmut Leuze rappresentano le origini e l'anello di congiunzione tra il passato e il futuro, tra la famiglia e l'azienda.
La parola ai Sensor People