LED PinPoint Power

Dritti al punto: nuovi sensori con LED PinPoint Power
Il punto luce fa la differenza: piccolo, luminoso e preciso.
Le fotocellule a tasteggio e i sensori fotoelettrici con LED PinPoint Power utilizzano un'innovativa tecnologia di sorgente luminosa. Grazie al diodo a emissione luminosa di nuova concezione, il sistema ottico dei sensori genera un punto luce che mantiene le sue dimensioni, la sua forma e la sua omogeneità per tutta la zona di lavoro del sensore.
I vostri vantaggi
- Facile messa in funzione dei sensori per il riconoscimento di oggetti grazie a un punto luce piccolo, rotondo e omogeneo in tutta la zona di lavoro del sensore
- Tracciamento perfetto dell'oggetto con rilevamento preciso dell'inizio e della fine dell'oggetto con un comportamento di risposta preciso
- Le fotocellule a tasteggio rilevano gli oggetti di piccole dimensioni in modo particolarmente affidabile grazie al loro comportamento di risposta ottimale e all'elevato livello di precisione. I sensori con LED PinPoint Power possono essere utilizzati anche al posto delle fotocellule a tasteggio laser in alcune applicazioni.
- Migliori risultati di riconoscimento in applicazioni con riflettori di piccole dimensioni e lunghe distanze grazie alle maggiori riserve funzionali delle fotocellule a riflessione
- Maggiore affidabilità di riconoscimento per le fotocellule a sbarramento nel funzionamento in parallelo di più sensori grazie al fascio di luce compatto con bassa divergenza e una migliore soppressione della luce diffusa
- Con le fotocellule a sbarramento, i bypass di riflessione sono ridotti al minimo.
Punti di forza
Messa in opera semplice e rapida dei sensori
La messa in opera dei sensori può essere costosa e richiedere molto tempo, soprattutto se in un sistema devono essere installati molti sensori. Il piccolo, luminoso e omogeneo punto luce PinPoint Power riproduce esattamente il comportamento di risposta del sensore. Questo rende l'allineamento dei sensori particolarmente facile e intuitivo.
Perché il punto luce è così visibile? Il nuovo LED è ottimizzato in modo da emettere la massima potenza luminosa da una superficie molto piccola. In questo modo si ottiene un punto luce luminoso con contorni ben definiti.
Risultati di riconoscimento precisi ed elevata affidabilità del processo
I sensori con LED PinPoint Power consentono di ottenere risultati di riconoscimento molto precisi. Offrono notevoli vantaggi in applicazioni specifiche, a seconda del principio di funzionamento:
Il diodo a emissione luminosa PinPoint Power garantisce un comportamento di risposta migliore, un alto livello di precisione e un riconoscimento affidabile di piccoli oggetti per le fotocellule a tasteggio. Le fotocellule a riflessione raggiungono una maggiore riserva di funzione, soprattutto con riflettori di piccole dimensioni. Le fotocellule a sbarramento con la nuova tecnologia LED aumentano l'affidabilità del riconoscimento riducendo al minimo la luce diffusa e i bypass di riflessione. I piccoli punti luce con bassa divergenza e l'emissione di luce diffusa ottimizzata facilitano il funzionamento in parallelo di più sensori.
Applicazione

Posizionamento fine dei vani con fotocellule a tasteggio
Requisito:
Dopo che il trasloelevatore è stato posizionato in modo approssimativo, si deve procedere al posizionamento fine del vano. A tale scopo, i bordi delle traverse e delle colonne devono essere rilevati visivamente a una distanza compresa fra 100 e 600 mm.
Soluzione:
I sensori di riflessione diffusa assicurano che il dispositivo di carico sia posizionato correttamente. Viene riconosciuta in modo affidabile un'ampia gamma di tipi di profili e di superfici colorate o lucide. Le fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo hanno un comportamento di risposta ottimale e un alto livello di precisione quando rilevano il bordo di una colonna grazie al punto luce definito e omogeneo PinPoint Power.

Riconoscimento di scatole nei sistemi di trasporto con fotocellule a riflessione
Richiesta:
Nei processi di imballaggio, i prodotti vengono trasportati tra le diverse fasi del processo in contenitori standardizzati. Per proteggere gli alimenti non confezionati, i sistemi e i loro componenti devono resistere a processi di pulizia regolari e intensivi.
Soluzione:
Con i LED PinPoint Power, le fotocellule a riflessione raggiungono una maggiore riserva di funzione, soprattutto con riflettori di piccole dimensioni. Questo è particolarmente vantaggioso per le applicazioni in cui lo spazio è un fattore critico. Inoltre, la messa in funzione e l'allineamento con il riflettore si completano in pochissimo tempo.

Controllo della presenza delle celle della batteria con fotocellule a sbarramento
Richiesta:
Prima dell’iniezione di liquido nella stazione di riempimento, occorre verificare che le celle della batteria si trovino alle posizioni corrette. Questo è necessario anche per garantire che le celle delle batterie vengano afferrate in modo affidabile.
Soluzione:
Le fotocellule a sbarramento con la nuova tecnologia LED PinPoint Power riconoscono in modo affidabile le celle della batteria anche in spazi ristretti. Il LED PinPoint aumenta l'affidabilità del riconoscimento riducendo al minimo la luce diffusa e i bypass di riflessione. Il fascio di luce compatto con una bassa divergenza e un'emissione di luce diffusa ottimizzata facilita il funzionamento in parallelo di diversi sensori, anche quando vengono montate in parallelo diverse fotocellule a sbarramento.
Sensori ottici con LED PinPoint Power
I nostri sensori ottici per il riconoscimento di oggetti si avvalgono della tecnologia LED PinPoint Power. Le fotocellule a tasteggio sono attualmente disponibili nelle serie 25C, 3C e 5B.
La tecnologia per sorgente luminosa giusta per ogni applicazione
Presso Leuze potete trovare il sensore con la tecnologia per sorgente luminosa giusta per ogni attività di riconoscimento. Se il punto luminoso produce una risposta ottimale nel riconoscimento di un dato oggetto otterrete risultati di riconoscimento affidabili.