Presse idrauliche, servopresse e presse eccentriche
Le presse idrauliche, le servopresse e le presse eccentriche vengono impiegate in tutto il settore della lavorazione dei metalli. Durante la lavorazione delle lamiere, in caso di comando manuale, l'operatore deve essere protetto da lesioni in modo affidabile. Le taglierine o le presse possono essere automatizzate grazie all'impiego di alimentatori di lamiere opzionali. In questo caso la lamiera viene srotolata dalla bobina e poi immessa in una taglierina o in una pressa in modo automatizzato. All'inizio del processo di srotolamento è necessaria un'identificazione rapida e univoca del materiale. Durante il processo di srotolamento occorre controllare che lo srotolamento della lamiera sia omogeneo in modo da garantire una lavorazione precisa durante il taglio.
I sensori e i sistemi di controllo di sicurezza di Leuze sono facili da integrare nei processi delle macchine e nei flussi di processo e li proteggono affidabilmente da manomissioni. I nostri sensori di misura per la regolazione della curvatura e dei bordi consentono uno svolgimento dei processi senza interruzioni durante l'alimentazione delle lamiere. I nostri sensori di commutazione riconoscono in modo affidabile la fine della bobina.