Capteurs mesurants

Contrôle intelligent et réglage par capteurs mesurants

Les capteurs mesurants peuvent contrôler activement les distances, positionner les pièces d'installation et vérifier d'autres paramètres en vue d'initier des actions intelligentes et autonomes et, par exemple, de réguler les procédures. Vous trouverez ici un grand choix de technologies et de conceptions pour un fonctionnement sans perturbation et le plus efficace possible des installations.

Capteurs optiques de distance

Sélecteur de produit

Lumière - et c'est parti pour la mesure.

À l'aide d'un laser ou d'une LED, ces capteurs mesurent rapidement et très précisément les distances sur différents matériels, et ce même sur de grandes portées.

Plus

Capteurs de distance à ultrasons

Sélecteur de produit

Lorsque la lumière ne suffit plus

La technologie à ultrasons permet également de détecter de manière sûre les objets partiellement ou entièrement transparents et d'effectuer des mesures de distances fiables. De plus, il est possible de réaliser des mesures dans un environnement poussiéreux, vaporeux ou humide.

Plus

Capteurs pour le positionnement

Au bon endroit, au millimètre près

Le positionnement au millimètre près de pièces ou pièces à usiner revêt une grande importance pour les pièces d'installation qui doivent fonctionner ensemble automatiquement. Nous proposons ici des appareils avec deux principes de fonctionnement, celui de l'appareil laser de mesure de distance qui mesure par rapport à un réflecteur d'une part, et celui du système de positionnement à code à barres dont le laser en lumière rouge détermine la position et la vitesse par rapport à une bande à codes à barres.

Plus

Capteurs 3D

Que diriez-vous d'une dimension supplémentaire ?

Ces capteurs détectent les contours en hauteur. Pour les objets en mouvement ou par opération du capteur, il est ainsi facile de générer des données 3D. Les données de mesure peuvent être sorties en vue d'une transformation externe ou prétraitées dans le capteur pour une mesure ou détection d'objet aisée.

Plus

Rideaux lumineux

De nombreux faisceaux valent mieux qu'un seul

Nos rideaux mesurants surveillent un large champ de mesure et fournissent des informations de mesure provenant de ce champ. En fonction du paramétrage et de la version, les appareils sont adaptés à un grand nombre de tâches de mesure avec différentes résolutions et peuvent être intégrés dans divers environnements de bus de terrain.

Plus

Systèmes de positionnement à codes à barres

Sélecteur de produit

Données de position sans limite – à l'infini, dans les virages, au millimètre près

La tête de lecture du système de positionnement à codes à barres est déplacée le long d'une bande à codes à barres. En mouvement, elle calcule les données de position absolue au millimètre près jusqu'à une distance de 10.000m. La bande à codes à barres est très facile à manier et peut être collée autant sur des parcours droits que dans des virages. La très grande flexibilité, la simplicité de montage, le diagnostic transparent et un grand choix d'interfaces intégrées font la force de ce système.

Plus

Fourches mesurantes

Sélecteur de produit

Là où fourche est synonyme de précision.

La forme de fourche permet des résolutions de mesure jusqu'à 0,014 mm avec une reproductibilité élevée et sans alignement coûteux. Une bande lumineuse infrarouge éclaire un capteur de lignes (lignes CCD) et fournit des signaux de sortie analogiques ou numériques, en fonction du nombre de pixels éclairés et du paramétrage.

Plus