multi_station_access_guarding_in_forklift_truck_logistics_1400x400

Sécurisation d’accès multivoies des chariots élévateurs dans la logistique

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la loi, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.

Quand des chariots de manutention, par exemple des chariots élévateurs, sont utilisés à un poste de transfert vers une zone dangereuse, la sécurisation de l’accès nécessaire impose de distinguer en toute sécurité les chariots élévateurs des personnes. Les concepts de sécurité courants sont souvent limités dans leurs possibilités et nécessitent d’importantes interventions de conception et de procédure pour un fonctionnement sûr. Dans la pratique, cela peut conduire à des compromis avec des risques résiduels élevés, ce qui implique en outre un grand sens des responsabilités et beaucoup de discipline de la part des opérateurs formés. Des failles de sécurité peuvent ainsi survenir autour du chariot élévateur lors du transfert, l’installation doit être exploitée à vitesse réduite lors de l’approche ou même être complètement arrêtée pendant le transfert.

Notre solution de sécurité pour la sécurisation d’accès multivoies des chariots élévateurs dans la logistique est spécialement optimisée pour ces cas d’application. Elle assure une sécurité sans faille et garantit en même temps un taux d’utilisation élevé de l’installation, grâce à des processus optimisés.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-forklift-trucks-transfer-area_700x500px

Exigence :

Autour d’un convoyeur transversal se trouvent plusieurs postes de transfert ou les marchandises sont chargées et déchargées à l’aide de chariots élévateurs. L’ensemble de la zone de transfert doit être protégé pour que la personne ne puisse y accéder. Si un chariot élévateur s’approche d’un poste, celle-ci doit être libérée pour en permettre l’entrée.

Solution :

Des scanners laser de sécurité avec champ de protection à la verticale protègent l’accès. Sur chaque poste, d’autres capteurs surveillent le mouvement des chariots élévateurs et fournissent les informations au système de sécurité.
Ce dernier adapte le champ de protection pour autoriser l’entrée dans la voie. L’ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.

Principe de fonctionnement :

Le champ de protection vertical est mis en œuvre devant la zone dangereuse. Chaque voie est en outre contrôlée par des capteurs de surveillance. Ce n’est que lorsqu’un chariot élévateur s’approche d’une voie que le système de sécurité libère une certaine zone du champ de protection pour cette voie. Toutes les autres voies restent protégées par le champ de protection. Dès que le chariot élévateur quitte la zone de transfert, le champ de protection revient à son état d’origine. De cette manière, les chariots élévateurs peuvent entrer et sortir et utiliser toutes les voies en même temps et indépendamment les uns des autres, et ce, sans interruption.

Vos avantages

  • Gagnez du temps et de l’argent grâce à nos solutions de sécurité pré-développées et optimisées en termes de processus
  • Surveillance continue de l’ensemble de la zone de transfert
    avec une distinction fiable des chariots élévateurs et des opérateurs
  • Adaptation au nombre de postes dans votre installation
  • La séparation sûre de la zone de circulation et de la zone de transfert permet d’optimiser davantage les processus de travail individuels
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Protection optimale contre les manipulations
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400
Capteurs de surveillance : capteurs à ultrasons et radar
Système de commande : Siemens SIMATIC S7
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 janv. 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.

Application reference - Forklift truck logistics
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)
Sécurisation d'accès multipostes pour chariot élévateur dans la logistique