Machine-Tools_1400x400

Para máquinas-herramienta con automatización segura

La creciente automatización y la visión de la Smart Factory plantean nuevos desafíos para los fabricantes de máquinas: desde las máquinas-herramienta individuales hasta los sistemas de producción completamente interconectados, la flexibilidad y la interconexión en red son cada vez más importantes, y los requisitos en términos de seguridad y calidad, cada vez más elevados. Como fabricante de sensores, nuestro objetivo es hacer que su producción sea aún más flexible, eficiente y segura con nuestros innovadores productos y soluciones. Así, conseguimos que su éxito permanezca en una industria constantemente cambiante.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Máquina-herramienta y sistemas de automatización

La producción del futuro se caracteriza por las estructuras flexibles. Desde las máquinas-herramienta individuales, una célula de producción, hasta el sistema de producción totalmente interconectado de una fábrica inteligente. Los puntos en común son los procesos automatizados y encadenados en las células y entre ellas. Esto mejora la productividad, permite un uso eficiente del material y mejora la calidad del producto. Por eso, cuando hablamos de sensores, hace mucho que no se trata ya de controlar procesos: hoy en día tenemos que poder combinar, enlazar y relacionar procesos.

csm_shutterstock_1147675211_ret_700x500px_f85a3b26fe

Máxima disponibilidad de la instalación y estándares de calidad certificados

Nuestros sensores le asisten en todas las áreas de automatización, control de calidad, trazabilidad y seguridad de máquinas. Destacan por su facilidad de uso durante la puesta en marcha y su rápida sustitución. Gracias a sus funciones inteligentes, estos equipos son capaces de garantizar una producción y suministro de material impecables. Al mismo tiempo quedan garantizadas la calidad a largo plazo y la disponibilidad de los sensores. De este modo, nuestros productos aseguran y consiguen la máxima disponibilidad de la instalación.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

Safety sin compromisos

El crecimiento de la automatización presenta siempre nuevos desafíos en cuanto a la seguridad de las personas y las máquinas. Gracias a nuestro know how específico en aplicaciones y nuestros 30 años de experiencia en el campo de la seguridad de máquinas, ofrecemos una perspectiva única en las aplicaciones de seguridad. Con nuestra gama de productos Safety, sistemas inteligentes y servicios técnicos de alta calidad le damos respuestas concretas a sus necesidades.

APIC_MT_layer2_Metal_bearing_wl_1400x990px

Informes sobre aplicaciones y descargas

Todo fluye

20 dic 2022 | Máquina-herramienta
Trumpf_Applikation1_500x700
El futuro de la intralogística es silencioso y prácticamente imperceptible. Los vehículos de guiado automático se deslizan por las naves industriales, trabajando en las estaciones de transferencia con la máxima precisión y de manera casi silenciosa. Si no fuera por el ruido de las máquinas en funcionamiento, se podría oír la alegría de los proveedores intralogísticos. La buena noticia es que una producción tan eficiente como esta, en la que personas, maquinaria, carretillas industriales y sistemas de almacenamiento se combinan en un sistema intralogístico uniforme, ha dejado de formar parte de la imaginación. Ya es posible en la actualidad: TRUMPF ofrece a sus clientes esta solución bajo la denominación "Smart Material Flow". Leuze, el experto en sensores, también participa en este proyecto: sus sensores ayudan en la detección de presencia, la adquisición de datos y la seguridad.

Electrostatic powder coating – an economical and ecological solution

31 dic 2021 | Máquina-herramienta
csm_headerfoto_gema_8e5f9a6a0e
High transfer efficiency, minimum powder output, uniform powder application: powder coating guns are at the core of powder coating. Electrostatic powder coating is a feasible alternative to wet coating for applications in various industries where large quantities are coated in the same color.

Experience, tradition and passion

31 jul 2017 | Máquina-herramienta
csm_bild1ql18psyerzjww_ba6b95208c
Experience, tradition and passion – these values ensure the five-star quality at the five-brother company Bühler Bedachungen und Bauspenglerei from Romanshorn in Switzerland, a business specializing in roofing and architectural sheet metal. Quality is the top priority for the family business – particularly when it comes to selecting its partners and suppliers. Among these is the Swiss company Jorns AG, which supplied the new double bending machine, model TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp, including safety concept for the architectural sheet metal area as well as the manufacturer for optical sensors, which ensures the corresponding safety at work for man and machine, Leuze electronic.

Prospecto sectorial Máquina-herramienta (PDF, ~5 MB)