Safety_Visualisierung_1400x400px_01

Creado para la seguridad.

Para cualquier aplicación de seguridad en todo el mundo.

La industria mundial está en constante cambio. Y con ello los exigentes requisitos para los conceptos de seguridad para la protección de las personas e instalaciones. Con un porfolio integral para todos los requisitos de seguridad, le ofrecemos seguridad completa, un flujo de materiales eficiente y la máxima disponibilidad en todo el mundo.
csm_apic_at_rsl455_navigation_wl_psd_a0743eacd0

Aplicaciones Safety

Las soluciones efectivas empiezan con un conocimiento exhaustivo de los requisitos. Gracias a nuestro know-how en aplicaciones específicas y a los muchos años de experiencia en nuestras industrias principales, ofrecemos una perspectiva única sobre las aplicaciones de seguridad,
p. ej.: 

Protección de puntos peligrosos

Protección de accesos

Protección de la zona

Protección de resguardos

Evaluación de sensores de seguridad mediante componentes de control de seguridad

Expertos para su aplicación
csm_leuze_img_0104_edited_cmyk_isocoatedv3_feb0aadd46

Las soluciones efectivas empiezan con un conocimiento exhaustivo de los requisitos. Gracias a nuestro know-how en aplicaciones específicas y a los muchos años de experiencia en nuestras industrias principales, ofrecemos una perspectiva única sobre las aplicaciones de seguridad. Junto con un amplio conocimiento de las normas y estándares, le proporcionamos respuestas específicas que resuelven incluso los retos más complejos de forma eficaz y eficiente.

Todo de un mismo proveedor
csm_leuze_sensor_people18613_edit_rgb_ca4de7c042

Los requisitos individuales requieren soluciones flexibles. La base de nuestra gama de productos Safety está formada por nuestros productos de alta calidad y sistemas inteligentes, así como por nuestros servicios técnicos y asesoramiento competentes. Aproveche nuestra amplia selección. Gracias a la versatilidad de nuestra gama de productos, podemos suministrar todos los componentes desde el sensor hasta el control de la mano de un único proveedor, con la máxima facilidad de uso y adaptados con precisión entre sí.

Seguridad innovadora
csm_leuze_sensor_people_222044_edit_rgb_b48329f344

Los nuevos desafíos exigen enfoques innovadores. Desarrollamos constantemente nuevos productos y soluciones de sistema para satisfacer aún mejor los requisitos existentes y para dominar con eficacia los nuevos desafíos. Especialmente en el campo de los sensores ópticos, marcamos hitos una y otra vez con nuevos conceptos tecnológicos. Desde la primera barrera optoelectrónica hasta conceptos como el Smart Process Gating, participamos activamente en el progreso de la industria.

Especialistas Safety con amplia experiencia
csm_leuze_adobestock_235343603_edited_cmyk_isocoatedv2_78b06ea527

La seguridad de máquinas sostenible empieza por una planificación profesional de los sistemas de seguridad y perdura durante todo el ciclo de vida de una máquina. Recurra a la ayuda de nuestros expertos certificados y experimentados en materia de seguridad. Benefíciese de los más de 30 años de experiencia en el campo de la seguridad de máquinas y del apasionado compromiso de la Sensor People.

Informes de aplicación

Reporte tecnológico: Interacciones dinámicas y seguras

3 jul 2023 | Protección de estación de interconexión de robots/AGV
APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px
Durante la transferencia automática de material entre la unidad robotizada y el AGV (sistema de transporte sin conductor), las personas no deben acceder a la zona de peligro sin ser detectadas. Una innovadora solución de Leuze protege las estaciones de transferencia por medio del ajuste dinámico del campo de protección. De este modo no es necesario recurrir a medidas de seguridad adicionales, como rejas y vallas.

Reporte tecnológico: Para una seguridad flexible

4 may 2023 | Protección de acceso con ajuste dinámico del formato
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px
Los materiales con diferentes anchuras y posiciones o los palets parcialmente cargados dificultan la protección de accesos en las estaciones de transferencia. Por eso, Leuze se basa en el concepto de la adaptación dinámica del formato. De este modo, la productividad y la seguridad se pueden combinar de forma óptima.

Technology report: Safely automated in compliance with standards

6 feb 2023 | Protección de accesos en alimentador de palets: con rearme automático
APIC1_IL_PA_Safety Solution_Access Guarding Pallet Stacker_wl
Pallet magazines with automatic restart contribute to increased system efficiency. This requires reliably functioning access guarding. A new safety solution with induction loops, light curtain and monitored signal sequence satisfies the requirements of revised standard EN 415-4, thereby ensuring maximum safety.

Technology report: Gapless safety

6 feb 2023 | Protección de accesos en varias estaciones en la logística de carretillas elevadoras
PIC1_(1)
In applications where corridor supply vehicles interact at transfer stations with a direct connection to a danger zone, operation must be as safe and efficient as possible: Throughout the entire area, the safety system must be able to differentiate reliably between forklift trucks and, in some cases, also people. This is possible using a Leuze safety solution for multi-station access guarding in forklift truck logistics.

A Safe Bet for a Sweet Deal

3 ene 2022 | Safety at Leuze
Header
As one of the leading sugar and food companies in Europe and with operations all over the world, the Südzucker AG Group prioritizes quality: To ensure that this is reflected in its products, the group uses modern, technical systems and reliable, automated processes. This applies from the manufacturing process to the intralogistics processes – which involve removing the sugar bags and pails, which are loaded on euro palettes, from storage in the high-bay warehouse – right through to the loading of the freight trucks docking in the loading bay. This is made possible by competent partners such as the sensor experts Leuze. Working together with Südzucker, an efficient safety solution was tailored to the company's specific application. As a result, the clout and competitiveness of the Ochsenfurt location is constantly growing.