Header_Intralogistics_1400x500px

Soluciones inteligentes para la intralogística orientadas al futuro

Como especialistas en el sector, conocemos los campos de aplicación de la intralogística con todas sus necesidades específicas. Desarrollamos nuestros productos para satisfacer específicamente estas necesidades y así ofrecerle soluciones eficientes y sostenibles.

Líderes del mercado tales como Amazon, Tesco o Zalando están fijando estándares que se convierten en el punto de referencia. Desarrollos tales como la entrega en el mismo día o en una hora requieren una logística sofisticada y unos centros de distribución muy automatizados. La base para ello es un sistema de sensores inteligentes, que funciona de forma eficaz y fiable para garantizar la máxima disponibilidad de la instalación.

Nuestros sensores con tecnología 4.0 aseguran procesos eficaces y transparentes. A medida que los sensores individuales son cada vez más potentes, el número de sensores necesarios en una instalación suele reducirse. Además, los sensores se autocomprueban, por lo que los tiempos de inactividad son prácticamente nulos.  Gracias a modernas soluciones en la nube, los datos de proceso están disponibles en todo el mundo para tareas de mantenimiento y supervisión.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Ahorro de costes mediante potencia y eficacia

Nuestra gama de productos se caracteriza por su rápida puesta en marcha, su manejo intuitivo y su alto rendimiento. Por ejemplo, los sensores basados en cámara IPS 200i/400i para el ajuste fino en las ubicaciones de estantes con profundidades simples o dobles: su amplia funcionalidad permite reducir los costes totales de la instalación.

csm_shutterstock_1147675211_ret_700x500px_f85a3b26fe

Sabemos cuáles son sus requerimientos

Como expertos en el sector, desarrollamos desde hace décadas sensores específicos para la intralogística. Gracias a la proximidad con el cliente y con la aplicación diseñamos productos que se adaptan exactamente a sus necesidades. Como por ejemplo, nuestra barrera optoelectrónica de datos DDLS 500. Esta transmite datos a una velocidad de hasta 100 Mbit/s, puede integrarse fácilmente en el sistema de control a través de diversas interfaces Industrial Ethernet y puede alinearse fácilmente con el puntero láser integrado.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

Proveedor completo para la intralogística

Lo que pretendemos como expertos en intralogística es ofrecer la solución adecuada para cada aplicación en el sector. Nuestros sensores aseguran que sus instalaciones trabajen de forma segura y fiable. Y si lo necesita, nuestro servicio 24/7 le ayudará.

Entrevista: aumento de la eficiencia en la intralogística

 

APIC_IL_layer-1_intralogistics_wl

Informes de aplicaciones y descargas

Accepting responsibility - for hygiene, safety and protecting the environment

3 ene 2022 | Intralogística
csm_bild1syfnbwbs4of0l_38592f9e9d
Accepting responsibility - this is the company philosophy of Hamburg-based company Dr. Weigert, the developer and manufacturer of cleaning and disinfecting agents. Not only does this include responsibility for hygiene and protecting the environment, but also protecting the company's employees from dangerous manufacturing and logistics processes.

Efficient and process-controlled access guarding without muting sensors at WITRON

31 mar 2019 | Intralogística
Headerfoto_700x500px
WITRON relies on creative sensor solutions from Leuze electronic not only in its own production and warehouse logistics - WITRON also implements efficient safety solutions for its customers with the optosensor manufacturer Leuze electronic.

Logistics is a competitive factor for us

31 jul 2017 | Intralogística
Bürkert_Projektteam_700x500px
With the relocation of production and logistics to the new "Campus Criesbach" location, the Ingelfingen-based system manufacturer Bürkert Fluid Control Systems has significantly increased the degree of automation in the production processes. Also used in the intralogistics portion of the project, planned and implemented by general contractor SITLog, are various Leuze sensors.

Prospecto sectorial Intralogística (PDF, ~6 MB)