Una auténtica maravilla en cuanto a distancia  

Pequeña carcasa y gran alcance: gracias a la tecnología TOF, la nueva fotocélula autorreflexiva compacta ODT3CL1-2M de Leuze logra un alcance de hasta dos metros. Este sensor 2 en 1 detecta la presencia de objetos y al mismo tiempo transmite los valores de las mediciones.  

Owen (Germany), February 09, 2024 – Con la nueva fotocélula autorreflexiva láser ODT3CL1-2M, la Sensor People de Leuze aumenta el alcance de sus sensores de distancia de la serie 3C. Gracias a la innovadora tecnología TOF (Time-Of-Flight), el sensor de conmutación y medición con supresión de fondo ofrece un alcance de hasta dos metros. Esto hace que el ODT3CL1-2M sea adecuado para todas las aplicaciones de intralogística que necesiten cubrir largas distancias; por ejemplo, en sistemas de transporte sin conductor (AGV) para monitorizar la posición de productos, para controlar las pinzas de los robots o en el control de calidad. Su uso fiable está garantizado incluso bajo condiciones adversas, ya que el sensor cubre los exigentes requisitos del índice de protección IP69K.  

Solución práctica 2 en 1
As a 2-in-1 solution, the ODT3CL1-2M reduces the cost and effort for users in terms of procurement, installation, commissioning and in operation. With its two independent switching points, it is able to perform detection and measurement tasks at the same time. System operators can therefore solve both requirements using just one sensor. This is an advantage if, for example, shuttles are used: They can optimally set and vary their speed via the independent switching points. This enables goods to be transported quickly to their target position. 

Todo a la vista mediante IO-Link
Los valores medidos y los datos de proceso del sensor se pueden transmitir al sistema de control de la máquina a través de IO-Link. Esto permite a los usuarios evaluar de forma sencilla todos los datos de diagnóstico de la fotocélula autorreflexiva; por ejemplo, información sobre la temperatura o la calidad de la señal, así como avisos. También facilita la sustitución del dispositivo: los preajustes se transfieren al nuevo dispositivo sin pérdidas a través de IO-Link y sin necesidad de volver a configurar el sensor. 

Apto para cualquier espacio
Gracias a su diseño compacto (11,4 x 34,2 x 18,3 milímetros; An x Al x L), la fotocélula autorreflexiva láser ODT3CL1-2M también se puede usar donde el espacio es limitado. Por ejemplo, se puede emplear en la pinza de un brazo robótico, en lanzaderas o grúas apiladoras. El punto de luz pequeño y claramente visible permite una rápida alineación durante la puesta en marcha. El alcance operativo se puede ajustar numéricamente a través de IO-Link. Otra ventaja de la fotocélula autorreflexiva es la prueba de objetos integrada, que permite comprobar con rapidez la reserva de función.

Serie 3C: para cualquier distancia
Con la serie 3C, Leuze proporciona una solución de sensores que también es adecuada para distancias inferiores a dos metros. La fotocélula autorreflexiva ODT3C es apropiada para alcances de hasta 150 milímetros, e ideal para procesos de embalaje, por ejemplo. 

PPIC_HT3C_Detail_1