Durchblick garantiert mit Vision Sensoren

Technologiebericht

In der Bildverarbeitung für die industrielle Automation sind bei der Sensorik vor allem drei Aspekte entscheidend: Performance, Flexibilität und Usability. Simple-Vision-Sensoren erfüllen diese Anforderungen. Sie lassen sich so einfach bedienen wie optische Sensoren und sind zudem ähnlich leistungsstark wie Kamerasysteme. Mit diesem Konzept bieten die Sensor People von Leuze einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Vision-Technologie.


Vision-Sensoren sind die „Augen der industriellen Automation“. Denn die kleinen Wunderwerke ermöglichen es Maschinen, die Umgebung zu sehen und zu interpretieren. Dabei lassen sie sich einfacher integrieren und bedienen als Kamerasysteme. Die Geräte eignen sich für viele verschiedene Aufgaben: Sie kommen bei der An- oder Abwesenheitserkennung, bei der Detektion von Teilen, zur Inspektion, beim Codelesen, für Mess- oder Zählaufgaben sowie zur Druckqualitätsverifizierung zum Einsatz. Bei der Wahl der optimalen Sensorik lohnt sich ein Blick auf die Performance für die entsprechenden Detektions-, Identifikations- und Inspektionsaufgaben. Zudem sollten Konfiguration und Parametrierung der Sensoren möglichst einfach von der Hand gehen – das spart Zeit und Kosten. Die Sensor People von Leuze haben mit ihrem Konzept Simple Vision ein Produktportfolio umgesetzt, das diese Anforderungen erfüllt. 

 

Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Die Geräte kommen bei der An- oder Abwesenheitserkennung, bei der Detektion von Teilen, zur Inspektion, für Mess- oder Zählaufgaben sowie zur Druckqualitätsverifizierung zum Einsatz.

Einfach einrichten, effizient erkennen

Die Bildverarbeitungswerkzeuge von Leuze sind leistungsstark: Sie vereinen Bilderfassungs-, Verarbeitungs- und Kommunikationsfunktionen in einem Gerät. Ein gängiges Einsatzgebiet für die Sensoren ist die Erkennung der An- und Abwesenheit von Objekten. Etwa in Abfüllanlagen: Hier müssen Verschlüsse, Etiketten oder Aufdrucke auf Flaschen oder Flacons zuverlässig detektiert werden. Per Sensor lässt sich dabei auch kontrollieren, wie ein Objekt ausgerichtet ist – unabhängig von dessen Format, Material, Farbe oder Abmessung. Anwender sollten auf eine starke Performance des Geräts achten. So bietet beispielsweise der Simple Vision Sensor IVS 108 von Leuze konstant eine Ansprechzeit von nur 50 Millisekunden – selbst bei sich ändernden Objekten, Umgebungs- oder Anwendungsbedingungen. So können Anlagenbetreiber sehr einfach entscheiden, ob der Sensor den Anforderungen ihres Fertigungsprozesses entspricht. Wichtig ist zudem eine schnelle Einrichtung des Sensors. Beim IVS 108 sind dazu weder Programmierungen noch langwierige Konfigurationen erforderlich. Es genügt, „GOOD“- und „NOT GOOD“-Objekte vor den Sensor zu positionieren und per Teach-Knopf zu bestätigen.


APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_neu_(1)
Der DCR 1048i OCV identifiziert einen 1D-/2D-Code und vergleicht außerdem den Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums mit einem eingelernten Referenzbild. Dazu wird bewertet, ob der Aufdruck die geforderte Qualität aufweist oder nicht. Der Schwellenwert dafür ist einfach einstellbar.

Codes lesen leicht gemacht

Vision-Sensoren lassen sich ebenfalls einsetzen, um 1D- oder 2D-Codes zu lesen. Praktisch: Sensoren wie der DCR 1048i von Leuze lesen einzelne oder auch mehrere Codes zugleich. Das ist etwa bei Gebinden mit mehreren Sekundärverpackungen relevant. Möglich macht das eine Multicode-Decodierung. Sind auf die Verpackung gedruckte DPM-Codes zu erfassen, empfiehlt sich ein Sensor wie der DCR 1048i DPM. Er ist mit einem optimierten Lesealgorithmus ausgestattet, um diese zuverlässig zu decodieren. Wer einen besonders leistungsfähigen Sensor zur Druckqualitätsverifizierung sucht, wird beim DCR 1048i OCV fündig: Er kann innerhalb einer Applikation sowohl 1D-/2D-Codes lesen als auch per OCV-Verfahren die Druckqualität eines Aufdrucks (etwa Mindesthaltbarkeitsdatum, Charge und andere) prüfen. OCV steht für „Optical Character Verification“. Der Vision-Sensor lässt sich hierfür besonders einfach, schnell und ohne komplexe Parameter einlernen: Es genügt, ein Referenzbild des optimalen Aufdrucks vorzulegen. Anschließend erkennt der DCR 1048i OCV fehlerhafte Drucke zuverlässig – beispielsweise bei verstopften Druckköpfen, aufgebrauchter Tinte oder Haftproblemen.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-bottle_wl
Umfassendes Barcodeleser-Portfolio von Leuze für die zuverlässige Lösung von Ident-Aufgaben in der Intralogistik.

Auch als Allrounder

Je nach Applikation und Anlagenkonzeption kann sich ein Allround-Modell eines Vision-Sensors bezahlt machen. Mit diesem reagieren Anlagenbetreiber schnell auf Marktanforderungen und Produktänderungen. Die Allrounder unter den Vision-Sensoren wie der IVS 1048i von Leuze empfehlen sich für Detektions-, Inspektions- und Identifikationsaufgaben. Beispielsweise in einer Verpackungslinie, um zu prüfen, ob Etiketten oder Klebstoff korrekt aufgebracht wurden. Oder in Getränke-Abfüllanlagen zur Kontrolle, ob der Verschluss der Flasche korrekt sitzt. Manche Hersteller bieten Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen an. So ist der IVS 1048i mit niedriger (736 x 480 Pixel) oder höherer Auflösung (1.440 x 1.080 Pixel) erhältlich. Das erlaubt einen sehr flexiblen Einsatz des Sensors. Zudem stehen vier austauschbare S-Mount-Objektive mit variabler Fokuseinstellung zur Wahl. So lassen sich zusätzlich Leseabstand, Sichtfeld und Tiefenschärfe an die Anforderungen in der eigenen Anlage anpassen.

Komfortabel konfigurieren

Kein Vision-Sensor ohne Software: Bei der Wahl der Sensorik sollte die Usability des zugehörigen Bildverarbeitungsprogramms mitentscheidend sein. Es spart Zeit und Aufwand im Anlagenbetrieb, wenn die Software leistungsfähige Tools umfasst und auch offline nutzbare Statistiken für die Bildverarbeitung und Inspektion liefert. Gängige Schnittstellenprotokolle wie TCP/IP, PROFINET, FTP und SFTP (Secure File Transfer Protocol) sind in die Geräte integriert. Das erleichtert die Kommunikation und Datenerfassung. Leuze stellt mit dem Leuze Vision Studio eine PC-basierte Konfigurationssoftware zur Verfügung, die alle diese Anforderungen erfüllt. Sie eignet sich für die Simple Vision Sensoren IVS 1048i und DCR 1048i. Das Leuze Vision Studio bietet die Möglichkeit die verschiedenen Sensoren virtuell mittels Emulator zu konfigurieren und die Applikationen mit realen Bildern zu testen, ohne dass ein Gerät physisch anwesend ist.


Abfullprozess
Für die Bildverarbeitung in der industriellen Automation empfehlen sich in vielen Fällen Vision-Sensoren. Leuze hat mit seinem Produktportfolio Simple Vision die passende Lösung für nahezu jede Applikation.

Fazit

Als Anlagenbetreiber kann es von Vorteil sein, sich auf Vision-Sensoren zu fokussieren, die sich ohne Spezialwissen einrichten und bedienen lassen. Das erleichtert die Integration und den laufenden Betrieb, selbst wenn sich die Anforderungen im Fertigungsprozess ändern. Die Anlagensensorik lässt sich so mit nur minimalem Aufwand kosteneffizient gestalten. Bei der Gerätewahl ist zudem auf eine leistungsstarke Performance zu achten. Mit seinem Konzept Simple Vision bietet Leuze Vision-Sensoren, die all dies vereinen. Das ermöglicht einen effizienten Einsatz von Bildverarbeitungs-Technologie in der industriellen Automation.


Über 60 Jahre Erfahrung haben Leuze zum Experten für innovative und effiziente Sensor- und Sicherheitslösungen in der Automatisierungstechnik gemacht. Heute sorgen weltweit rund 1.600 Sensor People mit Neugier, Leidenschaft und Entschlossenheit für Fortschritt und Wandel. Ihr Antrieb ist der dauerhafte Erfolg ihrer Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie. Ihren Kunden bietet Leuze einen individuellen Wettbewerbsvorteil durch intuitive und zuverlässige Lösungen zur sicheren und nicht-sicheren Positionserkennung. Zum Beispiel schaltende und messende Sensoren, Identifikationssysteme, Lösungen für die Datenübertragung und Bildverarbeitung. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Familienunternehmen als Safety-Experte auf Komponenten, Services und Lösungen für die Arbeitssicherheit. Durch ihr breites und gleichzeitig tiefgreifendes Applikations-Know-how in den Branchen des Maschinen- und Anlagenbaus sind die Sensor People ihren Kunden mit den unterschiedlichsten Industrieanforderungen ein kompetenter und flexibler Partner. www.leuze.com