Leuze präsentiert den kleinsten Sicherheits-Laserscanner am Markt
Der neue ultra-kompakte Sicherheits-Laserscanner RSL 200 sichert Maschinen, fahrerlose Transportsysteme und Roboter. Dank minimaler Abmessungen lässt er sich auch bei wenig Platz sehr einfach integrieren.
Owen, 19. Februar 2025 – Klein, kleiner, RSL 200: Mit dem RSL 200 bringt Leuze den kleinsten Sicherheits-Laserscanner auf den Markt. Die Sensor People setzen so neue Maßstäbe bei der Miniaturisierung und Integration von Sicherheits-Laserscannern. Die einzigartig kompakte Baugröße und innovative Anschlusstechnologie erlauben nie dagewesene Möglichkeiten bei der Sensorintegration. Das leistungsfähige Gerät sichert Maschinen, Anlagen sowie fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter zuverlässig ab. Dabei ist der Sicherheits-Laserscanner RSL 200 dank seiner geringen Abmessungen selbst bei wenig Platz sehr einfach integrierbar. Der Sicherheits-Laserscanner erweitert das Portfolio von Leuze um eine ultra-kompakte Variante. Der RSL 200 bietet drei Meter Reichweite und einen 275-Grad-Scanwinkel. Für eine größere Reichweite von bis zu 8,25 Metern können Anlagenbetreiber auf den RSL 400 zurückgreifen.
Flexibel stationär einsetzbar
Der RSL 200 eignet sich mit seinen konfigurierbaren Schutzfeldern optimal zur Bereichssicherung sowie für Anwendungen mit Schutzfeldumschaltung. So erkennt der Sicherheits-Laserscanner den Zugang und die Anwesenheit von Personen im überwachten Bereich einer Maschine oder Anlage. Dank seines großen Scanwinkels sichert er auch zwei Seiten einer Maschine über Eck mit nur einem Gerät ab. Über die konfigurierbaren Schutzfelder lässt sich der Überwachungsbereich komfortabel an die Maschinenkontur anpassen. Zur einfachen Integration trägt neben dem kompakten Design auch der drehbare M12-Anschluss des Laserscanners bei: Das erlaubt eine äußerst flexible Kabelführung mit diesem standardisierten Anschluss. Dies reduziert ebenfalls den Platzbedarf und erleichtert die Inbetriebnahme.
Platzsparende Lösung für den mobilen Einsatz
Auch für fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter ist der RSL 200 dank seiner minimalen Abmessungen die richtige Wahl. Die konfigurierbaren und umschaltbaren Schutz- und Warnfelder des RSL 200 ermöglichen eine flexible Sicherung. So lassen sich die überwachten Bereiche optimal an Kurvenfahrten, unterschiedliche Geschwindigkeiten und verschiedene Beladungszustände anpassen. Omnidirektionale Fahrzeuge können mit dem Laserscanner in alle Fahrtrichtungen gesichert werden: Dazu sind dank des 275-Grad-Scanwinkels nur zwei diagonal montierte Geräte erforderlich. 32 umschaltbare Sets aus Schutz- und Warnfeldern ermöglichen eine permanente Anpassung an Fahrtrichtung und Geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil für den mobilen Einsatz: Der RSL 200 ist unempfindlich gegen Schocks und Vibrationen.
Schnell in Betrieb und getauscht
Zu einer schnellen Integration und Inbetriebnahme trägt die speziell für den RSL 200 entwickelte Halterung bei. Der Sicherheits-Laserscanner lässt sich damit einfach horizontal und vertikal ausrichten. Das ermöglicht eine besonders einfache Einstellung der Scanebene. Das Design der Halterung ist auf minimalen Platzbedarf optimiert.
Im Servicefall kann der Laserscanner mit nur vier Schrauben schnell und einfach ausgetauscht werden. Eine Neuausrichtung ist dank der innovativen Halterung dabei nicht notwendig. Der RSL 200 enthält zudem einen wechselbaren Konfigurationsspeicher. Über diesen wird die Konfiguration einfach auf das neue Gerät übertragen.
App für komfortablen Fernzugriff
Praktisch: Um auf Statusinformationen und Diagnosedaten zuzugreifen, nutzen Anlagenbetreiber die RSL 200-App. Per Bluetooth lassen sich so alle wichtigen Informationen aus der Entfernung erfassen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn der RSL 200 in schwer einsehbaren Bereichen einer Anlage montiert oder der Zugang zum Gerät eingeschränkt ist. Die Maschine kann unterbrechungsfrei weiterarbeiten, weil das Schutzfeld für das Auslesen der Informationen nicht betreten werden muss. Alle Meldungen werden in der App in Klartext angezeigt. Anwender können diese bei Bedarf auch direkt an den Leuze Service versenden. Weitere Schnittstellen wie USB und zusätzlich Ethernet-TCP / IP (ab Gerätevariante RSL 230) bieten zusätzliche Möglichkeiten für Konfiguration und Diagnose.