Filteroptionen
Wählen Sie verschiedene Filter um Ihre Auswahl einzuschränken.
-
Vom Brett zum Schrank mit Hilfe von Sensoren
In der Möbelherstellung gibt es vielfältige Einsatzbereiche für Sensoren. So werden unterschiedlichste Materialien und Oberflächen zuverlässig detektiert und damit Teile z.B. für die Bearbeitung oder Montage exakt positioniert. Damit lassen sich Durchlaufzeiten minimieren und Anlagenauslastungen optimieren. Ausgefeilte Sicherheitssensorik ermöglicht es zudem, dass ganze Prozessteile sicher ablaufen oder Intralogistikaufgaben automatisiert werden können.
-
Sensorgestützte Verarbeitung ermöglicht maximale Ausbeute
Vollholz ist ein Naturmaterial, das niemals zwei exakt gleiche Teile ermöglicht. Leuze electronic Sensorsysteme können mit diesen "Abweichungen" z.B. in Oberfläche, Struktur oder Farbe umgehen und dennoch Teile zuverlässig erkennen, identifizieren oder positionieren. Damit lässt sich das wertvolle Material möglichst effizient ausnutzen und der Ausschuss minimieren.
-
Hohe Prozesssicherheit und zuverlässige Materialverfolgung
Bei der automatisierten Verarbeitung von Spanplatten wird Sensortechnik von Leuze electronic dazu eingesetzt den Materialfluss zu überwachen und Störungen frühzeitig zu erkennen. Damit gewährleisten unsere Systeme hohe Anlagenverfügbarkeiten und sichern die Qualität der Endprodukte. Auch hier werden Sicherheitssensoren zur Absicherung der Materiallogistik sowie bei der Absicherung der Bearbeitungszentren eingesetzt.
-
Vom rohen Stamm zum fertigen Furnier
Die Produktion von Echtholzfurnier ist absolute Präzisionsarbeit. Sensoren von Leuze electronic können helfen diese Prozesse zu automatisieren, zu optimieren und zu überwachen. So werden Sensoren bei der Identifikation des Grundmaterials genauso eingesetzt wie bei der Qualitätssicherung im laufenden Betrieb oder zur Absicherung der Gefahrenbereiche in und an der Maschine.
-
Optimierter Nutzen und hohe Verfügbarkeit in rauer Umgebung
Im rauen und staubigen Umfeld eines Sägewerks kommt es bei der effizienten Verarbeitung des Rundholzes darauf an die Stämme möglichst optimal zu vermessen und zu positionieren, um beim Zuschnitt so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Sensoren von Leuze electronic können dabei und bei der Absicherung der Gefahrenbereiche in der Zuführung und der eigentlichen Säge zuverlässig helfen ohne den Materialfluss zu stören.
-
Reibungslose Prozesse durch exakte Vermessung
Erst eine exakte Vermessung und Positionierung ermöglicht es in der Weiterverarbeitung und Logistik von Rundholz Taktzeiten ohne Qualitätseinbußen zu erhöhen. Große Abstände zum Objekt, ungünstige Reflexionseigenschaften des Materials und raue Umgebungsbedingungen stellen hier erhöhte Anforderungen an die eingesetzte Sensortechnik.
-
Vom rohen Stamm zum fertigen Furnier
Die Produktion von Echtholzfurnier ist absolute Präzisionsarbeit. Sensoren von Leuze electronic können helfen diese Prozesse zu automatisieren, zu optimieren und zu überwachen. So werden Sensoren bei der Identifikation des Grundmaterials genauso eingesetzt wie bei der Qualitätssicherung im laufenden Betrieb oder zur Absicherung der Gefahrenbereiche in und an der Maschine.
| Applikation | Bereich | Aufgabenstellung |
|---|---|---|
| Qualitätskontrolle | Furnier | Qualitätskontrolle |
| Schichtdickenmessung | Furnier | Qualitätskontrolle |
| Zugangssicherung an Holzbearbeitungsmaschine | Furnier | Zugangssicherung |
| Höhenmessung von Kant- / Profilholz | Möbelherstellung | Dimension, Kontur, Volumen |
| Identifikation Barcode bzw. 2D-Code auf Etikett | Möbelherstellung | 2D-Code |
| Längenmessung von Kant- / Profilholz | Möbelherstellung | Dimension, Kontur, Volumen |
| Kontrolle der Plattenbreite | Rundholz | Dimension, Kontur, Volumen |
| Objektidentifikation mittels Barcode | Rundholz | Barcode |
| Vermessen der Bretter um die Holzausbeute zu optimieren | Rundholz | Lageerkennung, Dimension, Kontur, Volumen |
| Vermessung von Baumstämmen und -profilen | Rundholz | Dimension, Kontur, Volumen |
| Waldkantenerkennung | Rundholz | Dimension, Kontur, Volumen |
| Zutrittssicherung im Bereich Palettenwickler | Rundholz | Zugangssicherung |
| Materialfluss steuern | Spanplatten | Barcode |
| Platten positionieren | Spanplatten | Positionieren |
| Positionierung | Spanplatten | Positionieren |
| Übergabebereiche absichern | Spanplatten | Zugangssicherung |
| Objekterkennung im Zuführbereich | Sägewerk | Anwesenheitsprüfung |
| Objekterkennung unter extrem verschmutzter Umgebung | Sägewerk | Anwesenheitsprüfung |
| Personenschutz im Portalkranbereich | Sägewerk | Zugangssicherung |
| Personenschutz im Roboterbereich | Sägewerk | Zugangssicherung |
| Positionierung Hochregallager | Sägewerk | Positionieren |
| Positionierung Portalkran | Sägewerk | Positionieren |
| Stapelhöhemessung | Sägewerk | Dimension, Kontur, Volumen |
| Zugangsabsicherung Holzbearbeitungsmaschine | Sägewerk | Zugangssicherung |
| Zugriffssicherung im Bereich der Holzbrettbearbeitung | Sägewerk | Gefahrstellensicherung |
| Hintertretschutz | Vollholz | Zugangssicherung |
| Objekterkennung | Vollholz | Anwesenheitsprüfung |
| Positionieren von Kantholz | Vollholz | Positionieren, Dimension, Kontur, Volumen |
| Zuhaltung von Schutztüren | Vollholz | Zugangssicherung |